请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 您好,
我的设备使用SATA SSD,应用程序处理器通过TUSB9261通过SS USB与它通信。 我计划使TUSB9261的HS接口可用于外部PC,以便在开发过程中对闪存进行编程,但在正常操作期间,只有SS线路将连接到APQ。
我的问题是,如果只有SS线连接到TUSB9261并且HS线未使用,这是否会导致一些问题?
此外,这是否会改变TUSB9261上的VBUS检测引脚的使用方式? 即由分压器永久保持在0.5V的电压? 只有连接的HS USB才能提高此针脚电压?
我在数据表中找不到有关这方面的很多信息。
谢谢!
标记