This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:/P82B715

Guru**** 2532850 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96, P82B715, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574910/p82b96-p82b715

部件号:P82B96
主题中讨论的其他部件: P82B715TCA9617B

您好,

我有两个关于i2c-Bus Extender P82B96的问题。  

在数据表中,它´s输出低电压为0.8。 我们的传感器需要0,4。
那么,是否可以使用P82B96和P82B715的组合?  

下一个问题与原理图有关。 您认为下拉值是否正确? i2c缓冲区之间的距离为3 m  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Martin,

    您是否知道线束的电容以及板的寄生电容?  如果您需要一个电压小于0.6V,则可能需要降低数据速率,方法是降低上拉电阻的强度并回拨数据速率。  如果您有关于电缆电容的更多信息,您或许可以使用我们拥有的其他缓冲器。  考虑使用TCA9617B,我认为这可能是更好的解决方案。  容积小于0.6V

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆本身约为300pF。 因此应该可以工作,但电缆的每一侧都有一个滤波器电路,每条电缆的容量为100pF,而PE的容量为100 pF。
    此外,我们联系了压力传感器的生产商,他说体积甚至低于0.5V (最坏的情况下)。