This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS361B:I2C命令的HPD开关时间

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS361B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572358/tmds361b-hpd-switch-time-from-i2c-command

部件号:TMDS361B

大家好,

我的客户使用I2C命令来控制TMDS361B,而不是S1,S2。 他们希望从 EP发送的I2C命令中了解HPD开关时间。  

1.在I2C上切换事件定时

此数据表中的图3显示了S1和S2的转换时间。 当I2C控制时,哪个计时将触发Ch更改?
我希望是"Slaver's ACK"或"stop bit",但我不确定。  

2. I2C的通道切换最长时间
此数据表中的图3显示S1和S2转换的开关时间,但通过I2C控制时没有计时数据。
当I2C命令用于控制时,您是否有"通道切换最长时间"?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    支持此设备的工程师将很快回复。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi:

    使用I2C模式时我们没有信息如果你允许我几天时间运行一些测试

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moise-San,

    感谢您对此进行检查。

    我可以更新一下吗?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi-San,

    通过I2C更换端口时,我对TS1和TS2进行了快速测量。

    我刚刚写了0x10或0xD0来注册0x01

    通道1 (黄色)是I2C SCL,测量从 事务的最后一个正极边缘开始

    通道2 (绿色)为HPD3

    TS1和TS2都在165ns左右

    TS1.

    TS2.

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moise-San,

    感谢您收集好数据。

    你不能用I2C SDA捕获同样的时间吗? 我不确定触发事件的时间是什么,"从机的ACK"或"停止位"。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi:

    我在数字信号模式下进行了更强大的范围设置测试,但结果有点奇怪,

    值似乎在ACK之后的下一次SCL转换后的某个时间更新,我在该数字模式下测量了TS1,结果大约为200ns

    d0 -> SCL

    D1 -> SDA.

    D2 -> HPD3

    正在写入0x01 0x10

    正在写入0x01 0x10 0x10

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moise-San,

    感谢您收集好的数据来澄清此时间安排!
    我知道事件是由Slaver's ACK触发的。

    此致,
    Takashi Onawa