This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:无法识别

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575533/tusb8041-not-recognize

部件号:TUSB8041

您好,您可能会担心他

我很抱歉提出同样的问题,但有人能应付吗?
(标题。 TUSB8041:无法识别集线器的BOS描述符)

当我使用TUSB8041将USB设备连接到集线器时,收到无法识别的报告。
以下是USB的状态。

1.使用TUSB8041将3.0 集线器连接到PC,
  3.0 中枢的"设备描述符"中,
  我无法识别"BOS描述符"。

2.如果您分两个阶段连接USB集线器,则是个人计算机远端的集线器
  我可以看到"BOS描述",但我无法识别附近集线器的设备。

3.连接PC集线器1时
集线器1的BOS描述符:我无法识别(不可见)。

4.连接PC-Hub1-HUB2时
  "BOS描述符"集线器1":我无法识别(不可见)
  “集线器2”的BOS描述符:可识别(可见)

这不是TUSB8041的问题,而是USB驱动程序的问题吗?
请告诉我解决方案。

它不是EVM。 它是由用户设计的电路板。
操作系统为Windows 7/Linux (细节未知)。

祝您一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cafain:

    您能否分享所报告的准确错误?  集线器的USB 2.0 实例和集线器的USB 3.0 实例都应报告集线器的BOS描述符。  是否有任何一方报告?  某些较旧的USB 2.0 驱动程序不需要BOS描述符,您能否确认您正在使用更新的USB 2.0 驱动程序?

    谢谢!

    JMMN