https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575533/tusb8041-not-recognize
部件号:TUSB8041您好,您可能会担心他
我很抱歉提出同样的问题,但有人能应付吗?
(标题。 TUSB8041:无法识别集线器的BOS描述符)
当我使用TUSB8041将USB设备连接到集线器时,收到无法识别的报告。
以下是USB的状态。
1.使用TUSB8041将3.0 集线器连接到PC,
3.0 中枢的"设备描述符"中,
我无法识别"BOS描述符"。
2.如果您分两个阶段连接USB集线器,则是个人计算机远端的集线器
我可以看到"BOS描述",但我无法识别附近集线器的设备。
3.连接PC集线器1时
集线器1的BOS描述符:我无法识别(不可见)。
4.连接PC-Hub1-HUB2时
"BOS描述符"集线器1":我无法识别(不可见)
“集线器2”的BOS描述符:可识别(可见)
这不是TUSB8041的问题,而是USB驱动程序的问题吗?
请告诉我解决方案。
它不是EVM。 它是由用户设计的电路板。
操作系统为Windows 7/Linux (细节未知)。
祝您一切顺利