This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有一位客户正在考虑将TMDS181用作端到端2.0 系统中的发射器和接收器。 在一端,他们希望TMDS181的输出与FPGA进行交流耦合,因此这方面存在一些问题。
对于作为接收器的TMDS181:
FPGA输入具有内部100欧姆差动端接,但无法处理3.3V水平的TMDS。 如果我们将TMDS181交流耦合到FPGA中,则TMDS181输出将不具有直流端接。 我们是否必须为TMDS181添加外部50欧姆上拉端接? (如果我们这样做,那么我们是否会有双重终止?) 我们是否可以使用更高的上拉值,例如每条线路100欧姆,因为我们知道AC将在目标IC内终止? 这些迹线以6GHz运行,所以我们不想添加任何我们不必添加的组件。
对于作为发射器的TMDS181:
作为一个发送器,这在另一端是同一个问题。 FPGA不能产生TMDS181所要求的3.3V DC电平。 所以我们必须将AC与TMDS181连接起来。 在这种情况下,TMDS181会不会高兴?
如果您对此类应用程序有任何见解或反馈,我们将不胜感激。 如果我遗漏了您需要的任何信息,请告诉我。 非常感谢您的时间!
-Amanda
您好Moises,
感谢您的快速响应。 我看到了您所指的设置的参考。 与客户的预期 配置不同的是,他们将仅使用HDMI,而不是Display Port。 在这种情况下,您是否仍建议使用相同的设置?
-Amanda
您好,Amanda:
HDMI使用电流源传输直流耦合信号,您提到客户有一个发送交流耦合信号的发射器。
这是DP159和TMDS181之间的区别,DP159接收交流耦合信号,而TMDS181接收本机HDMI信号。
此致