This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:用作TX和RX

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574759/tmds181-using-as-tx-and-rx

部件号:TMDS181

您好,

我有一位客户正在考虑将TMDS181用作端到端2.0 系统中的发射器和接收器。 在一端,他们希望TMDS181的输出与FPGA进行交流耦合,因此这方面存在一些问题。

对于作为接收器的TMDS181:

FPGA输入具有内部100欧姆差动端接,但无法处理3.3V水平的TMDS。  如果我们将TMDS181交流耦合到FPGA中,则TMDS181输出将不具有直流端接。  我们是否必须为TMDS181添加外部50欧姆上拉端接? (如果我们这样做,那么我们是否会有双重终止?)  我们是否可以使用更高的上拉值,例如每条线路100欧姆,因为我们知道AC将在目标IC内终止?  这些迹线以6GHz运行,所以我们不想添加任何我们不必添加的组件。

对于作为发射器的TMDS181:

作为一个发送器,这在另一端是同一个问题。 FPGA不能产生TMDS181所要求的3.3V DC电平。  所以我们必须将AC与TMDS181连接起来。  在这种情况下,TMDS181会不会高兴?  

如果您对此类应用程序有任何见解或反馈,我们将不胜感激。 如果我遗漏了您需要的任何信息,请告诉我。 非常感谢您的时间!

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amanda:

    在发射器端,客户可能需要DP159,它是从DP++(交流耦合HDMI)到直流耦合HDMI的电平转换器(复位器/复位器)。
    在接收器端,他们需要将TMDS181的输出设置为50欧姆端接至3.3V并添加交流电容器,供参考客户查看应用说明DP159作为DP再计时器: www.ti.com/.../slla358.pdf

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Moises,

    感谢您的快速响应。 我看到了您所指的设置的参考。 与客户的预期 配置不同的是,他们将仅使用HDMI,而不是Display Port。 在这种情况下,您是否仍建议使用相同的设置?

    -Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amanda:

    DP159和TMDS181的输出相同,两个输出都是2.0
    客户可以在TMDS181的输出端使用带交流电压盖的50欧姆电阻器,如DP159应用说明中所示。
    客户必须调整Rvsadj以控制电压摆动。

    在源端,重要的是信号是HDMI交流耦合,这些设备不处理协议信息。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,

    为什么建议在发射器侧使用DP159,而不是使用TMDS181?

    -Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amanda:

    HDMI使用电流源传输直流耦合信号,您提到客户有一个发送交流耦合信号的发射器。

    这是DP159和TMDS181之间的区别,DP159接收交流耦合信号,而TMDS181接收本机HDMI信号。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我现在明白了。 因此,在TMDS181 RX侧的每条支腿上添加100欧姆上拉(作为客户上面建议的解决方案)仍然是不可行的? 他说他担心双重解雇,你能评论一下为什么这不是个问题吗?

    -Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amanda:

    每个TMDS信号增加100欧姆的上拉将使其与内部50欧姆的上拉并联,导致33欧姆,因此电阻降低了,我不知道为什么这会起作用。

    对于输入交流耦合,请使用DP159
    DOR输入直流耦合使用TMDS181

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,感谢您帮助我更好地了解如何向客户展示这些内容。 感谢你能抽出时间。