请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK110 工具/软件:Linux
我有2个PHY.CIRCUIT设计用于1作为MII,而其他作为RMII。
我从TLK110页面获得了Linux PHY驱动程序,该驱动程序指向第三方页面-->“Linux-DP8.3848万:DP83848 (8.3848万 (支持DP8.3822万和TLK10x) Linux驱动程序”。
RMII工作正常。 但MII并非如此。
我的问题是─
1.同一驱动程序是否同时适用于MII和RMII?
2.我们是否需要使用驱动程序功能(编码)配置PHY寄存器,以强制其用于MII。
如果需要,我可以连接驱动程序。
Vinayak