This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:"DEP_FUNC_MODE”寄存器设置

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572601/sn65dp159-dev_func_mode-register-setting

部件号:SN65DP159

大家好,

能否具体告诉我们DEP_FUNC_MODE设置?

问题1)。 REG 0x0A [1:0] DEP_FUNC_MODE设置为"01 (默认)"和"10"之间有何区别?

问题2)。 为什么要为设置“10: 2.0 自动定时器”准备?

问题3)。 对于2.0 的REG 0x0A [1:0]="10"自动重新计时器,设备在重新驱动程序和重新计时器之间切换的标准是什么? 是TMDS时钟频率吗? 如果是,阈值频率是多少?

问题4)。 是否有任何PIN或寄存器可以知道设备是在Retimer模式还是Redriver模式下运行?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已指派一名工程师为您的问题提供支持。
    他们将很快回复。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Elias-san:

    感谢您的支持。 我期待收到您的支持团队的意见。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Elias-San和团队:

    我的问题的背景是,我们的客户发现一个问题,即当他们将此寄存器设置为10时,DP159在HDMI 2.0 中处于中继器模式:HDMI 2.0 的自动重新计时器模式,无法正常工作。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    您是否有任何更新??

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我们需要您的帮助。 我认为这不是一个困难的问题。 请在明天下午2点到13点(太平洋标准时间)之前通知我们。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai-san,

    2.0 可支持3.4Gbps到6Gbps的数据速率。

    问题1)。 REG 0x0A [1:0] DEP_FUNC_MODE设置为"01 (默认)"和"10"之间有何区别?

           不同之处在于“01”的交叉点为1Gbps,“10”的交叉点为3.4Gbps

    问题2)。 为什么要为设置“10: 2.0 自动定时器”准备?

           对2.0 使用自动再定时器将在数据速率低于3.4Gbps的情况下使用再驱动器,这将在不需要再定时器的应用中节省电源。

    问题3)。 对于2.0 的REG 0x0A [1:0]="10"自动重新计时器,设备在重新驱动程序和重新计时器之间切换的标准是什么? 是TMDS时钟频率吗? 如果是,阈值频率是多少?

          条件是TMDS_CLOCK Ratio_status,如果设置此位,时钟周期为40倍TMDS位周期(默认值为10倍)。TIS功能支持3.4Gbps到6Gbps的数据速率。

    问题4)。 是否有任何PIN或寄存器可以知道设备是在Retimer模式还是Redriver模式下运行?#

           客户可以检查PLL是否已启用,位于第1页寄存器0x00位0

          写0x01电子喷雾器0xFF。 选择第1页

          读取寄存器0x00,位0。 检查PLL是否已启用

          写入0x00存储器0xFF。 可选择第0页

         如果客户有EyeScan工具,他们可以检查是否可以绘制眼图,这只能在重新计时器模式下实现。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Moise-San,

    客户看到DP159在HDMI 2.0 甚至REG 0x0A [1:0]="10"(HDMI 2.0 自动重新计时器)的中继器模式下运行。 您能告诉我们为什么会发生这种情况吗?

    问题1)。 问题2)。 感谢您的回答。

    问题3)。 我不太清楚这个位,REG 0x0B [1]。 能否具体解释一下您如何使用此位?

    问题4)。 您的意思是当REG 0x00 [0]为“1”时,用户可以知道设备正在Retimer模式下运行吗?

    此致,

    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    客户如何知道DP159处于复位器模式?

    Q3) HDMI有三个数据通道和一个时钟通道,在2.0 之前,数据通道的数据速率是时钟通道频率的十倍。
    对于2.0 ,数据通道的数据速率是时钟通道频率的40次,这是为了避免时钟频率过高。

    数据速率和时钟频率之间的这种变化通过TMDS_CLK_RATITE进行信号发送,此通信通过DDC发送,DP159侦听它以进行自我配置。
    因此,此位是从侦听DDC自动设置的,您也可以手动设置

    Q4)如果已禁用PLL,则设备处于重新计时器模式,可以在第1页寄存器0x00位0中检查此情况

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Moise-San,

    感谢您的解释。
    我了解DP159正在监控TMDS_CLK,以根据DDC信息决定它是应在中继器模式还是重新计时器模式下运行。

    因此,如果客户未将DDC线路连接到DP159,我相信中继器和Retimer之间的切换将不起作用。
    如果我的理解错误,请纠正我的认可。

    此致,
    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kawaisa-san,

    您说的对,DP159监测TMDS_CLK频率,以了解它是否必须在默认模式下从复位驱动器切换到复位器模式。

    如果未连接DDC,则必须手动配置TMDS_CLK_RATITE,否则DP159将不知道TMDS_CLK频率是数据速率的1/40。

    当在2.0 模式下从复位器切换到复位器时,这将影响交叉点。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moise-San,

    我很清楚DP159如何实现数据速率并选择中继器/重新计时器模式。
    非常感谢您的支持。

    此致,
    KAWAI