大家好,
能否具体告诉我们DEP_FUNC_MODE设置?
问题1)。 REG 0x0A [1:0] DEP_FUNC_MODE设置为"01 (默认)"和"10"之间有何区别?
问题2)。 为什么要为设置“10: 2.0 自动定时器”准备?
问题3)。 对于2.0 的REG 0x0A [1:0]="10"自动重新计时器,设备在重新驱动程序和重新计时器之间切换的标准是什么? 是TMDS时钟频率吗? 如果是,阈值频率是多少?
问题4)。 是否有任何PIN或寄存器可以知道设备是在Retimer模式还是Redriver模式下运行?
此致,
KAWAI