This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:TUSB8041

Guru**** 2535520 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574256/tusb501-tusb8041

部件号:TUSB501
主题中讨论的其他部件: TUSB8041

大家好,

请回答客户问题吗?

我们打算在医疗设备中使用TI的USB组件。

我们的设备通过单个3.0 和平行连接到PC,这就是连接

 

PC 3.0 端口<->电缆+连接器<->TUSB501 USB转接器 <->TUSB501 USB转接器<->TUSB501 3.0 转接器<->TUSB8041  USB集线器<->DS端口

 

3.0 的两种不同应用中有不同的DS端口:

  1. 3.0 的1个DS端口+ 2.0 的1个DS端口
  2. 3个DS端口2.0

 

关于这种连接,我们有几个问题:

 

  1. 此驱动程序(TUSB501)是否是此应用程序的正确组件?

 

  1. 3.0 和平道是我们的系统通过电缆,PCB和连接器,我们必须确保其SI在任何时候都没有问题。

因此,我们正在考虑使用两个驱动器,一个在PC电缆后面,另一个靠近USB集线器。

是否可以在此信道中连接两个驱动器(两个用于RX,两个用于TX)?

 

  1. 是否可以仅连接PC上3.0 的信号(即两个差分信号–TX和RX),而不连接2.0 的3号信号(DP,DM)?

 

  1. 我们为系统中的USB集线器和设备提供内部电压。

我们是否应该将PC与USB集线器之间的VBUS信号连接起来?

 

谢谢你。 期待您的回复。

 

最佳,

Needhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Needhu,

    当需要级联时,我们建议使用此驱动器,客户必须确保SI不会降级太多,驱动器可以从ISI恢复信道损耗,但会保留抖动和歪斜等其他参数。

    从USB的角度来看,USB3和USB2是独立的链接,但它们必须作为一个整体工作,如果设备不支持USB3,则链接将移至USB2。

    仍需要VBUS来验证集线器是否已连接到主机。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见

    此致  

    Shai Berman