Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB8041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574256/tusb501-tusb8041
部件号:TUSB501主题中讨论的其他部件: TUSB8041
大家好,
请回答客户问题吗?
我们打算在医疗设备中使用TI的USB组件。
我们的设备通过单个3.0 和平行连接到PC,这就是连接
PC 3.0 端口<->电缆+连接器<->TUSB501 USB转接器 <->TUSB501 USB转接器<->TUSB501 3.0 转接器<->TUSB8041 USB集线器<->DS端口
3.0 的两种不同应用中有不同的DS端口:
- 3.0 的1个DS端口+ 2.0 的1个DS端口
- 3个DS端口2.0
关于这种连接,我们有几个问题:
- 此驱动程序(TUSB501)是否是此应用程序的正确组件?
- 3.0 和平道是我们的系统通过电缆,PCB和连接器,我们必须确保其SI在任何时候都没有问题。
因此,我们正在考虑使用两个驱动器,一个在PC电缆后面,另一个靠近USB集线器。
是否可以在此信道中连接两个驱动器(两个用于RX,两个用于TX)?
- 是否可以仅连接PC上3.0 的信号(即两个差分信号–TX和RX),而不连接2.0 的3号信号(DP,DM)?
- 我们为系统中的USB集线器和设备提供内部电压。
我们是否应该将PC与USB集线器之间的VBUS信号连接起来?
谢谢你。 期待您的回复。
最佳,
Needhu