This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:SMB均衡范围

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS125BR800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574137/ds125br800-smb-equalization-range

部件号:DS125BR800
主题中讨论的其他部件:DS125BR820

大家好, 我们将此部件用作PCIe Gen3链路上的探头。 您是否有256种不同均衡设置的更详细列表? 我们希望探索可用的总增益,但高频增压更少。 换言之,将其设置为在频率范围内尽可能平坦的增益。 它是否使用AGC回路来实现VOD设置?

谢谢!

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Austin,

    要获得平坦的增益曲线,我将切换到DS125BR820并使用最小CTLE设置。

    这将产生最平滑的曲线。  DS125BR800具有多级CTLE,即使设置最低,也会产生更高的增益设置。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    我们希望获得超过10dB的增益。 您有DS125BR800的设置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是所有销钉配置的均衡值。  这些可提供从最小至最大CTLE的良好分布。

    此致,