请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK1.0034万 TLK1.0034万是四路2.5 ,>10Gbit多路复用器/解复用器
问题1: 您是否拥有多通道10Gbit 2:1复用器/解复用器?
----------------
问题2: 您的SATA 3.2 和/或PCIe 3.0 是否具有1:2*8-->1*16Gbit mux/Demux?
我们的Xilinx Kintex Utrascale Zynq FPGA具有16个16.3 GHz GTH收发器 ,我们希望将这些收发器多路复用为32个8GHz信道,以实现PCIe 3.0 速率。
因此,对于我们将以16.0 GHz驱动的每个16.3 GHz收发器,我们希望将多路复用(和多路复用) 转换为 2 个8.0 GHz PCIe代3.0 通道。
在我们的案例中(Zynq ZU4,ZU5,ZU6,ZU7,ZU9, ZU15) 我们有16 个16.3GHz信道,我们希望将这些信道解编为32 个PCIe 3.0 388GHz 信道。