This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0034万:TLK1.0034万 SATA 3.2 和PCIe 3.0

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574157/tlk10034-tlk10034-sata-3-2-and-pcie-3-0

部件号:TLK1.0034万

TLK1.0034万是四路2.5 ,>10Gbit多路复用器/解复用器   

问题1: 您是否拥有多通道10Gbit 2:1复用器/解复用器?



                           ----------------

问题2:           您的SATA 3.2 和/或PCIe 3.0 是否具有1:2*8-->1*16Gbit mux/Demux?

我们的Xilinx Kintex Utrascale Zynq FPGA具有16个16.3 GHz GTH收发器  ,我们希望将这些收发器多路复用为32个8GHz信道,以实现PCIe 3.0 速率。

因此,对于我们将以16.0 GHz驱动的每个16.3 GHz收发器,我们希望将多路复用(和多路复用) 转换为 2   个8.0 GHz PCIe代3.0 通道。

在我们的案例中(Zynq ZU4,ZU5,ZU6,ZU7,ZU9, ZU15) 我们有16 个16.3GHz信道,我们希望将这些信道解编为32 个PCIe 3.0 388GHz  信道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLK1.0034万不符合要求,因为此设备支持8b/10b和64b/66B编码。 因此,需要另一种解决办法。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队