This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:故障安全端接设计和计算

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574010/sn65hvd09-fail-safe-termination-design-and-calculation

部件号:SN65HVD09

您好,

我计划在 RS422应用的设计中使用SN65HVD09收发器,其工作速度为10Mbps,如果作为接收器工作,我需要对芯片输入端的故障安全设计计算进行一些说明。

用于上拉和下拉的故障安全电阻器为1.4K欧姆,差分线路上的终端电阻器为120欧姆。 在停机条件下,1B+被假定为高(Vcc=+5V),而1B-被设置为低(接地)。

1.芯片未接收任何数据时,流经RC (120欧姆)电阻器的电流是多少?

2.如何降低终端电阻器(RC)的功耗,以及选择何种功率瓦,使电阻器不会发生故障。

此致,

M Lokesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lokesh先生,您好!

    1.根据TIA/EIA-485规范,SN65HVD09上总线引脚的输入电阻为~12k欧姆,因此流入器件的漏电流将达到最小。 在稳态条件下,IFS或流经故障保护电阻器网络(1.4k,120,1.4k)的电流将~1.7mA。 下面是TI模拟工具中的电路:

    2.故障保护电阻器不需要为大功率调整大小,除非您过度补偿瞬时功率可能非常高的瞬时保护(即 IEC ESD 6.1万-4-2或IEC喘振IEC 6.1万-4-5)。 在稳态条件下,使用上述参数应看到的最大功率为~4mW (P = I^2/R)。

    请告诉我您还有什么其他问题,我很乐意为您提供帮助!