This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:模拟模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572683/tusb7320-simulation-model

部件号:TUSB7320
主题中讨论的其它部件: TUSB1310

大家好,

我们的客户对TUSB7320仿真模型有一些疑问。 您能帮我们支持客户吗?

问题1)。 是否有包括自适应均衡器功能的模拟模型?

问题2)。 是否有包括TX输出摆动和去重功能的模拟模型?

问题3)。 当使用Keysight ADS和IBIS模型(可从TI.com下载)模拟3.0 的侧面信号时,包模型和不包模型之间的波形模拟结果(开眼)存在巨大差异。 这是否正常? 使用包装模型时,眼睛是90 % 闭合的。 我们可以通过电子邮件共享客户模拟结果

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai,

    我会检查型号,并会尽快回复您。

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai,

    目前,我们只有天疱疮的模式(见附件)。

    请通过Gerardo.leyva@ti.com分享客户的模拟结果

    此致,

    Gerardo

    e2e.ti.com/.../DE_5F00_tusb7320.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gerardo-San,

    感谢您使用De-Ephesis仿真模型。

    解压文件时,ibis型号文件名为TUSB1310。 这种去重模型是否与TUSB7310相同?

    对于客户模拟结果,我们将很快向您发送电子邮件。

    此致,
    KAWAI