请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB7320 主题中讨论的其它部件: TUSB1310
大家好,
我们的客户对TUSB7320仿真模型有一些疑问。 您能帮我们支持客户吗?
问题1)。 是否有包括自适应均衡器功能的模拟模型?
问题2)。 是否有包括TX输出摆动和去重功能的模拟模型?
问题3)。 当使用Keysight ADS和IBIS模型(可从TI.com下载)模拟3.0 的侧面信号时,包模型和不包模型之间的波形模拟结果(开眼)存在巨大差异。 这是否正常? 使用包装模型时,眼睛是90 % 闭合的。 我们可以通过电子邮件共享客户模拟结果
此致,
KAWAI