This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:DPP8.3867万E MDIO上拉和捆扎设置

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571775/dp83867e-dpp83867e-mdio-pullups-and-strapping-settings

部件号:DP8.3867万E

团队,


我的客户有以下问题:

1) MDIO引脚的上拉电阻,最大值为1.5K或2.2K  我计划在一个串行管理接口总线上使用其中的8个部件,并提供分布式上拉,使上拉的并行组合为~1.5K。  连接和布置SMI总线的建议方法是什么?


2)我还有一个问题,即表7中的Autoneg Disable数据表中使用RX_CTRL与表11中的Auto-Negotiation Enable进行捆扎的混淆点。

Disabled (已禁用)对于RX_CTRL带显示为“0”,而对于Register (配准)设置显示为“1”。  您能否确认这是正确的?

 

此致,

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    有一个DS Draft更新将在接下来的几天发布,以修改您显示的腕带表。 RX_CTRL的模式1和模式2将为N/A (不适用) 仅模式3和模式4适用。

    SMI总线时钟和数据可以根据需要进行路由,低频不会产生很大影响。 我建议尽可能缩短跟踪时间,并将其分发到链中的每个设备。

    带子是自动协商禁用,位名是自动协商启用,因此两个选项将彼此相反。 寄存器0x0中的位名是IEEE定义的,带名是我们自己的约定。 因此,如果禁用为0,则启用为1,如您在设备中看到的那样。 这是正确的。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着我需要更改模式3或模式4的RX_CTRL引脚捆扎带,而不是保持打开状态,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确