请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万E 团队,
我的客户有以下问题:
1) MDIO引脚的上拉电阻,最大值为1.5K或2.2K 我计划在一个串行管理接口总线上使用其中的8个部件,并提供分布式上拉,使上拉的并行组合为~1.5K。 连接和布置SMI总线的建议方法是什么?
2)我还有一个问题,即表7中的Autoneg Disable数据表中使用RX_CTRL与表11中的Auto-Negotiation Enable进行捆扎的混淆点。
Disabled (已禁用)对于RX_CTRL带显示为“0”,而对于Register (配准)设置显示为“1”。 您能否确认这是正确的?
此致,
亚伦