This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:在USB设备下关闭VIN_3V3电源时,PP_5V0的内部开关是否仍处于关闭状态?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6598X-CONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572658/tps65982-does-internal-switch-of-pp_5v0-turn-off-when-powering-off-vin_3v3-under-usb-device-is-still-attached

部件号:TPS6.5982万
“线程: TPS6598X-config”中讨论的其它部件

大家好,

我的客户正在设计笔记本电脑,它是DFP (仅限5V电源)应用。
    在USB设备下关闭VIN_3V3电源时,PP_5V0的内部开关是否仍处于关闭状态?

我听说他的电路板显示VBUS仍为5V,尽管关闭了VIN_3V3电源。
TPS6.5982万是否可能属于这种情况?

如果您需要固件配置(.pjt文件),请告诉我。
我们将感谢您的支持。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    当VIN_3V3关闭时,PP_5V0可以打开的唯一方式是设备处于无电状态电池模式(作为接收器)。
    您是否确定设备作为源工作且VIN_3V3已断开连接?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    >是否确定设备正在作为源工作且VIN_3V3已断开连接?
    是的,请 参阅  以下波形。
    它显示VBUS仍由TPS6.5982万 (PP_5V0)供电,尽管 在固件版本1.11 下关闭VIN_3V3电源。9 (从TPS6598X-config版本2.12 .................................................................1 )
    我的客户还发现,在关闭 VIN_3V3电源后,LDO_3V3仍输出3.3V电压。


    注:系统电源(包括PP_5V0  )在10秒后关闭。

    另一方面,我的客户在固件版本1.11 ( 来自TPS6598X-config版本2.10)下使用相同的固件配置评估了相同的测试。
    它显示不同 的结果,如下所示。
    在   这种情况下,在关闭VIN_3V3电源后,VBUS (和LDO_3V3)降至0V。


    我认为后一个结果 是正常 的功能, 并且担心 固件版本1.11 -9 (TPS6598X-config版本2.12 1 )中存在错误。

    您能否在TI中确认此问题?
      由于客户的设计日程安排,我们非常感谢您的快速支持。

    如果您需要其他信息或有不清楚的地方,请告诉我。
    yaita-k@clv.macnica.co.jp

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    我们目前正在研究可能导致此问题的解决方法。
    同时,您的系统中是否有任何东西受到此问题的损害? 请告诉我。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San,

    我感谢 大家关注这个问题。

    >同时,您的系统中是否有任何东西受到此问题的损害? 请告诉我。
    我的客户已经在以前发布的型号中使用了TPS6.5982万,这是一个问题,因为当前使用固件版本1.11 的设计型号具有不同的功能。9
    此外, 即使 系统(注:PC)关闭,USB设备也会加载一些电流。

    由于此问题,他考虑采用固件版本1.11 (以前的版本)。
    您是否建议目前使用版本1.11 5?
    1.11 5和1.11 9之间是否有任何版本?
    我还想知道 TI计划何时 解决 固件版本1.11 的问题。9

    此致,
    Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    我们已在下一版本的固件中记录了该问题。 我们目前没有发布计划。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San,

    感谢您的回复。 我不知道TI现在没有时间表。
    TI如何看待以下问题?
    >您是否建议现在使用版本1.11 5?
    > 1.11 5和1.11 9之间是否有任何版本?

    此致,
    Yaita