“线程: TPS6598X-config”中讨论的其它部件
大家好,
我的客户正在设计笔记本电脑,它是DFP (仅限5V电源)应用。
在USB设备下关闭VIN_3V3电源时,PP_5V0的内部开关是否仍处于关闭状态?
我听说他的电路板显示VBUS仍为5V,尽管关闭了VIN_3V3电源。
TPS6.5982万是否可能属于这种情况?
如果您需要固件配置(.pjt文件),请告诉我。
我们将感谢您的支持。
此致,
Yaita /日本距离
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我的客户正在设计笔记本电脑,它是DFP (仅限5V电源)应用。
在USB设备下关闭VIN_3V3电源时,PP_5V0的内部开关是否仍处于关闭状态?
我听说他的电路板显示VBUS仍为5V,尽管关闭了VIN_3V3电源。
TPS6.5982万是否可能属于这种情况?
如果您需要固件配置(.pjt文件),请告诉我。
我们将感谢您的支持。
此致,
Yaita /日本距离
你好,Eric San,
>是否确定设备正在作为源工作且VIN_3V3已断开连接?
是的,请 参阅 以下波形。
它显示VBUS仍由TPS6.5982万 (PP_5V0)供电,尽管 在固件版本1.11 下关闭VIN_3V3电源。9 (从TPS6598X-config版本2.12 .................................................................1 )
我的客户还发现,在关闭 VIN_3V3电源后,LDO_3V3仍输出3.3V电压。 
注:系统电源(包括PP_5V0 )在10秒后关闭。
另一方面,我的客户在固件版本1.11 ( 来自TPS6598X-config版本2.10)下使用相同的固件配置评估了相同的测试。
它显示不同 的结果,如下所示。
在 这种情况下,在关闭VIN_3V3电源后,VBUS (和LDO_3V3)降至0V。 
我认为后一个结果 是正常 的功能, 并且担心 固件版本1.11 -9 (TPS6598X-config版本2.12 1 )中存在错误。
您能否在TI中确认此问题?
由于客户的设计日程安排,我们非常感谢您的快速支持。
如果您需要其他信息或有不清楚的地方,请告诉我。
yaita-k@clv.macnica.co.jp
此致,
Yaita
Eric San,
我感谢 大家关注这个问题。
>同时,您的系统中是否有任何东西受到此问题的损害? 请告诉我。
我的客户已经在以前发布的型号中使用了TPS6.5982万,这是一个问题,因为当前使用固件版本1.11 的设计型号具有不同的功能。9
此外, 即使 系统(注:PC)关闭,USB设备也会加载一些电流。
由于此问题,他考虑采用固件版本1.11 (以前的版本)。
您是否建议目前使用版本1.11 5?
1.11 5和1.11 9之间是否有任何版本?
我还想知道 TI计划何时 解决 固件版本1.11 的问题。9
此致,
Yaita /日本距离