主题中讨论的其它部件:DS125MB203, DS100MB203
我都是,
我在使用DS125DF1610器件时遇到了问题,此器件是复杂设计的一部分,其中也有DS125MB203芯片。
我正在尝试为板载FPGA配置DEL以下环回路径:
FPGA (PRBS源)->(3英寸)-> DS100MB203 ->(7英寸)->(CH0 A RX) DS125DF1610 ->(CH0 A TX) DS125DF1610 ->(7英寸)-> DS100MB203 ->(3英寸)-> FPGA (PRBS盘)
最终速率将为12.5G CPRI,为了使设置更容易,我尝试了4.9G CPRI速率,在这种情况下,我可以顺利执行PRBS检查,但我无法看到REG 0x78上的CDR锁位4。 PRBS没有看到任何错误,而DS125DF1610报告DFE_EQ_ERROR_NO_LOCK。
我无法克服这个错误,也无法更改自适应,有人可以帮我吗?
如果我使用较高速率9.8 尝试相同的配置,我将无法执行任何测试,并且传入信号的眼睛完全损坏(而4.9 似乎是完美的)。
使用以下设置进行测试(从设备回读):
已共享
REG[0x00]= 0x00
REG[0x01]= 0x71
REG[0x02]= 0x00
REG[0x03]= 0x00
REG[0x04]= 0x01
REG[0x05]= 0x08
REG[0x06]= 0x00
REG[0x07]= 0x00
REG[0x08]= 0x00
REG[0x09]= 0x00
REG[0x0A]= 0x01
REG[0x0B]= 0x40
REG[0x0C]= 0x00
REG[0x0D]= 0x41
REG[0x0E]= 0x01
REG[0x0F]= 0xFF
REG[0x10]= 0xFF
REG[0x11]= 0x00
通道0
REG[0x00]= 0x00
REG[0x01]= 0x80
REG[0x02]= 0x84
REG[0x03]= 0x00
REG[0x04]= 0x01
REG[0x05]= 0x01
REG[0x06]= 0x01
REG[0x07]= 0x01
REG[0x08]= 0x60
REG[0x09]= 0x20
REG[0x0A]= 0x50
REG[0x0B]= 0x6f
REG[0x0C]= 0x08
REG[0x0D]= 0xB4
REG[0x0E]= 0x93
REG[0x0F]= 0x69
REG[0x10]= 0x3A
REG[0x11]= 0x20
REG[0x12]= 0x60
REG[0x13]= 0x90
REG[0x14]= 0x00
REG[0x15]= 0x10
REG[0x16]= 0x7A
REG[0x17]= 0x25
REG[0x18]= 0x40
REG[0x19]= 0x20
REG[0x1A]= 0xA0
REG[0x1B]= 0x03
REG[0x1C]= 0x90
REG[0x1D]= 0x00
REG[0x1E]= 0x21
REG[0x1F]= 0x55
REG[0x20]= 0x00
REG[0x21]= 0x00
REG[0x22]= 0x00
REG[0x23]= 0x02
REG[0x24]= 0x43
REG[0x25]= 0x00
REG[0x26]= 0x00
REG[0x27]= 0x00
REG[0x28]= 0x00
REG[0x29]= 0x00
REG[0x2A]= 0x00
REG[0x2B]= 0x0F
REG[0x2C]= 0xF2
REG[0x2D]= 0x07
REG[0x2E]= 0x00
REG[0x2F]= 0x86
REG[0x30]= 0x08
REG[0x31]= 0x43
REG[0x32]= 0x11
REG[0x33]= 0x88
REG[0x34]= 0x3F
REG[0x35]= 0x1F
REG[0x36]= 0x30
REG[0x37]= 0x00
REG[0x38]= 0x10
REG[0x39]= 0x00
REG[0x3A]= 0x00
REG[0x3B]= 0x31
REG[0x3C]= 0x25
REG[0x3D]= 0x38
REG[0x3E]= 0x00
REG[0x3F]= 0xC4
REG[0x40]= 0x00
REG[0x41]= 0x01
REG[0x42]= 0x04
REG[0x43]= 0x10
REG[0x44]= 0x40
REG[0x45]= 0x08
REG[0x46]= 0x02
REG[0x47]= 0x80
REG[0x48]= 0x03
REG[0x49]= 0x0C
REG[0x4A]= 0x30
REG[0x4B]= 0x41
REG[0x4C]= 0x50
REG[0x4D]= 0xC0
REG[0x4E]= 0x60
REG[0x4F]= 0x90
REG[0x50]= 0x88
REG[0x51]= 0x82
REG[0x52]= 0xA0
REG[0x53]= 0x46
REG[0x54]= 0x52
REG[0x55]= 0x8C
REG[0x56]= 0xB0
REG[0x57]= 0xC8
REG[0x58]= 0x57
REG[0x59]= 0x5D
REG[0x5A]= 0x69
REG[0x5B]= 0x75
REG[0x5C]= 0xD5
REG[0x5D]= 0x99
REG[0x5E]= 0x96
REG[0x5F]= 0xA5
REG[0x60]= 0xB0
REG[0x61]= 0x02
REG[0x62]= 0xB0
REG[0x63]= 0x02
REG[0x64]= 0xDD
REG[0x65]= 0x00
REG[0x66]= 0x00
REG[0x67]= 0x20
REG[0x68]= 0x00
REG[0x69]= 0x0A
REG[0x6A]= 0x22
REG[0x6B]= 0x20
REG[0x6C]= 0x20
REG[0x6D]= 0x20
REG[0x6E]= 0x00
REG[0x6f]= 0x00
REG[0x70]= 0x03
REG[0x71]= 0x00
REG[0x72]= 0x00
REG[0x73]= 0x00
REG[0x74]= 0x00
REG[0x75]= 0x00
REG[0x76]= 0x22
REG[0x77]= 0x1A
REG[0x78]= 0x20
REG[0x79]= 0x13
REG[0x7A]= 0x00
REG[0x7B]= 0x00
REG[0x7C]= 0x00
REG[0x7D]= 0x44
REG[0x7E]= 0x83
REG[0x7F]= 0x2A
REG[0x80]= 0x00
REG[0x81]= 0x00
REG[0x82]= 0x00
REG[0x83]= 0x00
REG[0x84]= 0x00
REG[0x85]= 0x00
REG[0x86]= 0x20
REG[0x87]= 0xA6
REG[0x88]= 0x0C
REG[0x89]= 0x00
REG[0x8A]= 0x00
REG[0x8B]= 0x00
REG[0x8C]= 0x00
REG[0x8D]= 0x06
REG[0x8E]= 0x1C
REG[0x8F]= 0x00
REG[0x90]= 0x00
REG[0x91]= 0x00
REG[0x92]= 0x00
REG[0x93]= 0x00
REG[0x94]= 0x00
REG[0x95]= 0x00
REG[0x96]= 0x1C
REG[0x97]= 0x00
REG[0x98]= 0xC0
REG[0x99]= 0x3F
REG[0x9A]= 0x3F
REG[0x9B]= 0x00
谢谢
最大