This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:锁定问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, DS125DF1610, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572348/ds125df1610-lock-problem

部件号:DS125DF1610
主题中讨论的其它部件:DS125MB203DS100MB203

我都是,
我在使用DS125DF1610器件时遇到了问题,此器件是复杂设计的一部分,其中也有DS125MB203芯片。

我正在尝试为板载FPGA配置DEL以下环回路径:

FPGA (PRBS源)->(3英寸)-> DS100MB203 ->(7英寸)->(CH0 A RX) DS125DF1610 ->(CH0 A TX) DS125DF1610 ->(7英寸)-> DS100MB203 ->(3英寸)-> FPGA (PRBS盘)

最终速率将为12.5G CPRI,为了使设置更容易,我尝试了4.9G CPRI速率,在这种情况下,我可以顺利执行PRBS检查,但我无法看到REG 0x78上的CDR锁位4。 PRBS没有看到任何错误,而DS125DF1610报告DFE_EQ_ERROR_NO_LOCK。

我无法克服这个错误,也无法更改自适应,有人可以帮我吗?

如果我使用较高速率9.8 尝试相同的配置,我将无法执行任何测试,并且传入信号的眼睛完全损坏(而4.9 似乎是完美的)。

使用以下设置进行测试(从设备回读):

已共享

REG[0x00]= 0x00
REG[0x01]= 0x71
REG[0x02]= 0x00
REG[0x03]= 0x00
REG[0x04]= 0x01
REG[0x05]= 0x08
REG[0x06]= 0x00
REG[0x07]= 0x00
REG[0x08]= 0x00
REG[0x09]= 0x00
REG[0x0A]= 0x01
REG[0x0B]= 0x40
REG[0x0C]= 0x00
REG[0x0D]= 0x41
REG[0x0E]= 0x01
REG[0x0F]= 0xFF
REG[0x10]= 0xFF
REG[0x11]= 0x00

通道0

REG[0x00]= 0x00
REG[0x01]= 0x80
REG[0x02]= 0x84
REG[0x03]= 0x00
REG[0x04]= 0x01
REG[0x05]= 0x01
REG[0x06]= 0x01
REG[0x07]= 0x01
REG[0x08]= 0x60
REG[0x09]= 0x20
REG[0x0A]= 0x50
REG[0x0B]= 0x6f
REG[0x0C]= 0x08
REG[0x0D]= 0xB4
REG[0x0E]= 0x93
REG[0x0F]= 0x69
REG[0x10]= 0x3A
REG[0x11]= 0x20
REG[0x12]= 0x60
REG[0x13]= 0x90
REG[0x14]= 0x00
REG[0x15]= 0x10
REG[0x16]= 0x7A
REG[0x17]= 0x25
REG[0x18]= 0x40
REG[0x19]= 0x20
REG[0x1A]= 0xA0
REG[0x1B]= 0x03
REG[0x1C]= 0x90
REG[0x1D]= 0x00
REG[0x1E]= 0x21
REG[0x1F]= 0x55
REG[0x20]= 0x00
REG[0x21]= 0x00
REG[0x22]= 0x00
REG[0x23]= 0x02
REG[0x24]= 0x43
REG[0x25]= 0x00
REG[0x26]= 0x00
REG[0x27]= 0x00
REG[0x28]= 0x00
REG[0x29]= 0x00
REG[0x2A]= 0x00
REG[0x2B]= 0x0F
REG[0x2C]= 0xF2
REG[0x2D]= 0x07
REG[0x2E]= 0x00
REG[0x2F]= 0x86
REG[0x30]= 0x08
REG[0x31]= 0x43
REG[0x32]= 0x11
REG[0x33]= 0x88
REG[0x34]= 0x3F
REG[0x35]= 0x1F
REG[0x36]= 0x30
REG[0x37]= 0x00
REG[0x38]= 0x10
REG[0x39]= 0x00
REG[0x3A]= 0x00
REG[0x3B]= 0x31
REG[0x3C]= 0x25
REG[0x3D]= 0x38
REG[0x3E]= 0x00
REG[0x3F]= 0xC4
REG[0x40]= 0x00
REG[0x41]= 0x01
REG[0x42]= 0x04
REG[0x43]= 0x10
REG[0x44]= 0x40
REG[0x45]= 0x08
REG[0x46]= 0x02
REG[0x47]= 0x80
REG[0x48]= 0x03
REG[0x49]= 0x0C
REG[0x4A]= 0x30
REG[0x4B]= 0x41
REG[0x4C]= 0x50
REG[0x4D]= 0xC0
REG[0x4E]= 0x60
REG[0x4F]= 0x90
REG[0x50]= 0x88
REG[0x51]= 0x82
REG[0x52]= 0xA0
REG[0x53]= 0x46
REG[0x54]= 0x52
REG[0x55]= 0x8C
REG[0x56]= 0xB0
REG[0x57]= 0xC8
REG[0x58]= 0x57
REG[0x59]= 0x5D
REG[0x5A]= 0x69
REG[0x5B]= 0x75
REG[0x5C]= 0xD5
REG[0x5D]= 0x99
REG[0x5E]= 0x96
REG[0x5F]= 0xA5
REG[0x60]= 0xB0
REG[0x61]= 0x02
REG[0x62]= 0xB0
REG[0x63]= 0x02
REG[0x64]= 0xDD
REG[0x65]= 0x00
REG[0x66]= 0x00
REG[0x67]= 0x20
REG[0x68]= 0x00
REG[0x69]= 0x0A
REG[0x6A]= 0x22
REG[0x6B]= 0x20
REG[0x6C]= 0x20
REG[0x6D]= 0x20
REG[0x6E]= 0x00
REG[0x6f]= 0x00
REG[0x70]= 0x03
REG[0x71]= 0x00
REG[0x72]= 0x00
REG[0x73]= 0x00
REG[0x74]= 0x00
REG[0x75]= 0x00
REG[0x76]= 0x22
REG[0x77]= 0x1A
REG[0x78]= 0x20
REG[0x79]= 0x13
REG[0x7A]= 0x00
REG[0x7B]= 0x00
REG[0x7C]= 0x00
REG[0x7D]= 0x44
REG[0x7E]= 0x83
REG[0x7F]= 0x2A
REG[0x80]= 0x00
REG[0x81]= 0x00
REG[0x82]= 0x00
REG[0x83]= 0x00
REG[0x84]= 0x00
REG[0x85]= 0x00
REG[0x86]= 0x20
REG[0x87]= 0xA6
REG[0x88]= 0x0C
REG[0x89]= 0x00
REG[0x8A]= 0x00
REG[0x8B]= 0x00
REG[0x8C]= 0x00
REG[0x8D]= 0x06
REG[0x8E]= 0x1C
REG[0x8F]= 0x00
REG[0x90]= 0x00
REG[0x91]= 0x00
REG[0x92]= 0x00
REG[0x93]= 0x00
REG[0x94]= 0x00
REG[0x95]= 0x00
REG[0x96]= 0x1C
REG[0x97]= 0x00
REG[0x98]= 0xC0
REG[0x99]= 0x3F
REG[0x9A]= 0x3F
REG[0x9B]= 0x00

谢谢
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxx,

    请同时指明MB203设备的设置。

    谢谢 ,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    感谢您对我遇到问题的快速响应,我需要在硬件重新旋转之前解决此问题。

    测试设置如下所示
    FPGA ->(D_IN0) DS125MB203 (S_OUTB0)-> DS125DF1610 ->(S_INB0) DS125MB203 (D_OUT0)-> FPGA

    REG[0x0]= 0万
    REG[0x1]= 0万
    REG[0x2]= 0.0001万
    REG[0x3]= 0万
    REG[0x4]= 0万
    REG[0x5]= 0万
    REG[0x6]= 0.0018万
    REG[0x7]= 0.0001万
    REG[0x8]= 0万C
    REG[0x9]= 0万
    REG[0xA]= 0万
    REG[0xb]= 0.007万
    REG[0xc]= 0万
    REG[0xd]= 0万
    REG[0xe]= 0万
    REG[0xF]= 0万
    REG[0x10]= 0万AD
    REG[0x11]= 0.0082万
    REG[0x12]= 0万
    REG[0x13]= 0万
    REG[0x14]= 0万
    REG[0x15]= 0万C
    REG[0x16]= 0.0007万
    REG[0x17]= 0万ED
    REG[0x18]= 0.008万
    REG[0x19]= 0万
    REG[0x1a]= 0万
    REG[0x1b]= 0万
    REG[0x1c]= 0万
    REG[0x1d]= 0万
    REG[0x1E]= 0万AD
    REG[0x1f]= 0.0082万
    REG[0x20]= 0万
    REG[0x21]= 0万
    REG[0x22]= 0万
    REG[0x23]= 0万
    REG[0x24]= 0万
    REG[0x25]= 0万AD
    REG[0x26]= 0.008万
    REG[0x27]= 0万
    REG[0x28]= 0万C
    REG[0x29]= 0万
    REG[0x2A]= 0万
    REG[0x2b]= 0万C
    REG[0x2C]= 0万
    REG[0x2D]= 0万ED
    REG[0x2e]= 0.008万
    REG[0x2F]= 0万
    REG[0x30]= 0万
    REG[0x31]= 0万
    REG[0x32]= 0万
    REG[0x33]= 0.0002万F
    REG[0x34]= 0万AD
    REG[0x35]= 0.0082万
    REG[0x36]= 0万
    REG[0x37]= 0万
    REG[0x38]= 0万
    REG[0x39]= 0万
    REG[0x3A]= 0万
    REG[0x3b]= 0万AD
    REG[0x3c]= 0.008万
    REG[0x3D]= 0万
    REG[0x3E]= 0万
    REG[0x3f]= 0万
    REG[0x40]= 0万
    REG[0x41]= 0.0002万F
    REG[0x42]= 0万AD
    REG[0x43]= 0.0082万
    REG[0x44]= 0万
    REG[0x45]= 0万
    REG[0x46]= 0.0038万
    REG[0x47]= 0万
    REG[0x48]= 0.0005万
    REG[0x49]= 0万
    REG[0x4a]= 0万
    REG[0x4b]= 0万
    REG[0x4c]= 0万
    REG[0x4d]= 0万
    REG[0x4e]= 0万
    REG[0x4f]= 0万
    REG[0x50]= 0万
    REG[0x51]= 0.0046万
    REG[0x52]= 0万
    REG[0x53]= 0万
    REG[0x54]= 0万
    REG[0x55]= 0万
    REG[0x56]= 0.001万
    REG[0x57]= 0.0044万
    REG[0x58]= 0.002万
    REG[0x59]= 0万
    REG[0x5A]= 0.0054万
    REG[0x5b]= 0.0054万
    REG[0x5c]= 0万
    REG[0x5d]= 0万
    REG[0x5E]= 0万
    REG[0x5f]= 0万

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxx,

    以下是DS125MB203的一些优化设置

    您可以将这些设置替换为当前设置。

    REG 0x16 = 00'h \\* 最小设置SIM_B0

    REG 0x18 = EA'h \\* 800 mV - DOUT_0的限制输出类型

    reg 0x33 = 00'h \\* min EQ设置-仅用于更改未使用的默认'2F设置

    REG 0x34 = EA'h \\* 800 mV -限制OUT_B0的输出样式

    REG 0x35 = 00'h \\* 0 dB DEM -适用于SOT_B0

    查看此操作是否以更高的速率清除错误。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Lee,

    在..se上,没有什么好的地方!

    REG[0x0]= 0x0万

    REG[0x1]= 0x0万

    REG[0x2]= 0x0.0001万

    REG[0x3]= 0x0万

    REG[0x4]= 0x0万

    REG[0x5]= 0x0万

    REG[0x6]= 0x0.0018万

    REG[0x7]= 0x0.0001万

    REG[0x8]= 0x0万C

    REG[0x9]= 0x0万

    REG[0xA]= 0x0万

    REG[0xb]= 0x0.007万

    REG[0xc]= 0x0万

    REG[0xd]= 0x0万

    REG[0xe]= 0x0万

    REG[0xF]= 0x0万

    REG[0x10]= 0x0万AD

    REG[0x11]= 0x0.0082万

    REG[0x12]= 0x0万

    REG[0x13]= 0x0万

    REG[0x14]= 0x0万

    REG[0x15]= 0x0万C

    REG[0x16]= 0x0万

    REG[0x17]= 0x0万ED

    REG[0x18]= 0x0万EA

    REG[0x19]= 0x0万

    REG[0x1a]= 0x0万

    REG[0x1b]= 0x0万

    REG[0x1c]= 0x0万

    REG[0x1d]= 0x0万

    REG[0x1E]= 0x0万AD

    REG[0x1f]= 0x0.0082万

    REG[0x20]= 0x0万

    REG[0x21]= 0x0万

    REG[0x22]= 0x0万

    REG[0x23]= 0x0万

    REG[0x24]= 0x0万

    REG[0x25]= 0x0万AD

    REG[0x26]= 0x0.008万

    REG[0x27]= 0x0万

    REG[0x28]= 0x0万C

    REG[0x29]= 0x0万

    REG[0x2A]= 0x0万

    REG[0x2b]= 0x0万C

    REG[0x2C]= 0x0万

    REG[0x2D]= 0x0万ED

    REG[0x2e]= 0x0.008万

    REG[0x2F]= 0x0万

    REG[0x30]= 0x0万

    REG[0x31]= 0x0万

    REG[0x32]= 0x0万

    REG[0x33]= 0x0万

    REG[0x34]= 0x0万EA

    REG[0x35]= 0x0.008万

    REG[0x36]= 0x0万

    REG[0x37]= 0x0万

    REG[0x38]= 0x0万

    REG[0x39]= 0x0万

    REG[0x3A]= 0x0万

    REG[0x3b]= 0x0万AD

    REG[0x3c]= 0x0.008万

    REG[0x3D]= 0x0万

    REG[0x3E]= 0x0万

    REG[0x3f]= 0x0万

    REG[0x40]= 0x0万

    REG[0x41]= 0x0.0002万F

    REG[0x42]= 0x0万AD

    REG[0x43]= 0x0.0082万

    REG[0x44]= 0x0万

    REG[0x45]= 0x0万

    REG[0x46]= 0x0.0038万

    REG[0x47]= 0x0万

    REG[0x48]= 0x0.0005万

    REG[0x49]= 0x0万

    REG[0x4a]= 0x0万

    REG[0x4b]= 0x0万

    REG[0x4c]= 0x0万

    REG[0x4d]= 0x0万

    REG[0x4e]= 0x0万

    REG[0x4f]= 0x0万

    REG[0x50]= 0x0万

    REG[0x51]= 0x0.0046万

    REG[0x52]= 0x0万

    REG[0x53]= 0x0万

    REG[0x54]= 0x0万

    REG[0x55]= 0x0万

    REG[0x56]= 0x0.001万

    REG[0x57]= 0x0.0044万

    REG[0x58]= 0x0.002万

    REG[0x59]= 0x0万

    REG[0x5A]= 0x0.0054万

    REG[0x5b]= 0x0.0054万

    REG[0x5c]= 0x0万

    REG[0x5d]= 0x0万

    REG[0x5E]= 0x0万

    REG[0x5f]= 0x0万

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,
    我的脖子上都有老板在呼吸,对不起,你有什么消息给我吗?

    问题:

    A)您认为我们在9/12.5G频率下的FR4上的7英寸轨迹长度可能会导致此问题(前提是为RF而设计),或者我必须更换PCB电介质吗?

    b)丢失一些功能(PCB重新旋转)我可以将FPGA和1610 (卸下BR203)之间的迹线长度减少到3英寸,FR4上的12.5G是否有成功案例?

    c)您认为解锁问题是否与芯片电源轨或参考时钟(25MHz)上的某些问题有关,或者由于错误DFE_EQ_ERROR_NO_LOCK,BR203和1610芯片之间存在一些不兼容问题?

    D)我们可以在没有通道锁定的情况下生成PRBS吗?

    如果是,您是否有一个示例可供参考?

    e)我们可以在没有通道锁的情况下检查PRBS吗?
    如果是,您是否有一个示例可供参考?



    谢谢
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    我已经完成了其他测试,现在我可以锁定4.9G,但9.8 无法锁定的问题仍然存在。

    此外,您能否确认您的建议是正确的

    REG 0x18 = EA'h \\* 800 mV - DOUT_0的限制输出类型

    我想是第17条



    使用4.9G进行测试
    BR203

    REG[0x0]= 0x0万
    REG[0x1]= 0x0万
    REG[0x2]= 0x0.0001万
    REG[0x3]= 0x0万
    REG[0x4]= 0x0万
    REG[0x5]= 0x0万
    REG[0x6]= 0x0.0018万
    REG[0x7]= 0x0.0001万
    REG[0x8]= 0x0万C
    REG[0x9]= 0x0万
    REG[0xA]= 0x0万
    REG[0xb]= 0x0.007万
    REG[0xc]= 0x0万
    REG[0xd]= 0x0万
    REG[0xe]= 0x0万
    REG[0xF]= 0x0万
    REG[0x10]= 0x0万AD
    REG[0x11]= 0x0.0082万
    REG[0x12]= 0x0万
    REG[0x13]= 0x0万
    REG[0x14]= 0x0万
    REG[0x15]= 0x0万C
    REG[0x16]= 0x0万
    REG[0x17]= 0x0万EA
    REG[0x18]= 0x0.008万
    REG[0x19]= 0x0万
    REG[0x1a]= 0x0万
    REG[0x1b]= 0x0万
    REG[0x1c]= 0x0万
    REG[0x1d]= 0x0万
    REG[0x1E]= 0x0万AD
    REG[0x1f]= 0x0.0082万
    REG[0x20]= 0x0万
    REG[0x21]= 0x0万
    REG[0x22]= 0x0万
    REG[0x23]= 0x0万
    REG[0x24]= 0x0万
    REG[0x25]= 0x0万AD
    REG[0x26]= 0x0.008万
    REG[0x27]= 0x0万
    REG[0x28]= 0x0万C
    REG[0x29]= 0x0万
    REG[0x2A]= 0x0万
    REG[0x2b]= 0x0万C
    REG[0x2C]= 0x0万
    REG[0x2D]= 0x0万ED
    REG[0x2e]= 0x0.008万
    REG[0x2F]= 0x0万
    REG[0x30]= 0x0万
    REG[0x31]= 0x0万
    REG[0x32]= 0x0万
    REG[0x33]= 0x0万
    REG[0x34]= 0x0万EA
    REG[0x35]= 0x0.008万
    REG[0x36]= 0x0万
    REG[0x37]= 0x0万
    REG[0x38]= 0x0万
    REG[0x39]= 0x0万
    REG[0x3A]= 0x0万
    REG[0x3b]= 0x0万AD
    REG[0x3c]= 0x0.008万
    REG[0x3D]= 0x0万
    REG[0x3E]= 0x0万
    REG[0x3f]= 0x0万
    REG[0x40]= 0x0万
    REG[0x41]= 0x0.0002万F
    REG[0x42]= 0x0万AD
    REG[0x43]= 0x0.0082万
    REG[0x44]= 0x0万
    REG[0x45]= 0x0万
    REG[0x46]= 0x0.0038万
    REG[0x47]= 0x0万
    REG[0x48]= 0x0.0005万
    REG[0x49]= 0x0万
    REG[0x4a]= 0x0万
    REG[0x4b]= 0x0万
    REG[0x4c]= 0x0万
    REG[0x4d]= 0x0万
    REG[0x4e]= 0x0万
    REG[0x4f]= 0x0万
    REG[0x50]= 0x0万
    REG[0x51]= 0x0.0046万
    REG[0x52]= 0x0万
    REG[0x53]= 0x0万
    REG[0x54]= 0x0万
    REG[0x55]= 0x0万
    REG[0x56]= 0x0.001万
    REG[0x57]= 0x0.0044万
    REG[0x58]= 0x0.002万
    REG[0x59]= 0x0万
    REG[0x5A]= 0x0.0054万
    REG[0x5b]= 0x0.0054万
    REG[0x5c]= 0x0万
    REG[0x5d]= 0x0万
    REG[0x5E]= 0x0万
    REG[0x5f]= 0x0万


    共享DF1610

    REG[0x00]= 0x00
    REG[0x01]= 0x71
    REG[0x02]= 0x00
    REG[0x03]= 0x00
    REG[0x04]= 0x01
    REG[0x05]= 0x08
    REG[0x06]= 0x00
    REG[0x07]= 0x05
    REG[0x08]= 0x01
    REG[0x09]= 0x00
    REG[0x0A]= 0x01
    REG[0x0B]= 0x40
    REG[0x0C]= 0x00
    REG[0x0D]= 0x4D
    REG[0x0E]= 0x02
    REG[0x0F]= 0xFF
    REG[0x10]= 0xFF
    REG[0x11]= 0x00

    通道= 0

    REG[0x00]= 0x00
    REG[0x01]= 0x80
    REG[0x02]= 0x9C
    REG[0x03]= 0x00
    REG[0x04]= 0x01
    REG[0x05]= 0x01
    REG[0x06]= 0x01
    REG[0x07]= 0x01
    REG[0x08]= 0x60
    REG[0x09]= 0x00
    REG[0x0A]= 0x00
    REG[0x0B]= 0x6f
    REG[0x0C]= 0x08
    REG[0x0D]= 0xB4
    REG[0x0E]= 0x93
    REG[0x0F]= 0x69
    REG[0x10]= 0x3A
    REG[0x11]= 0x20
    REG[0x12]= 0xE0
    REG[0x13]= 0x90
    REG[0x14]= 0x00
    REG[0x15]= 0x12
    REG[0x16]= 0x7A
    REG[0x17]= 0x25
    REG[0x18]= 0x40
    REG[0x19]= 0x20
    REG[0x1A]= 0xA0
    REG[0x1B]= 0x03
    REG[0x1C]= 0x90
    REG[0x1D]= 0x00
    REG[0x1E]= 0xE1
    REG[0x1F]= 0x55
    REG[0x20]= 0x00
    REG[0x21]= 0x00
    REG[0x22]= 0x00
    REG[0x23]= 0x41
    REG[0x24]= 0x00
    REG[0x25]= 0x00
    REG[0x26]= 0x00
    REG[0x27]= 0x39
    REG[0x28]= 0xA2
    REG[0x29]= 0x40
    REG[0x2A]= 0x30
    REG[0x2B]= 0x0F
    REG[0x2C]= 0xF2
    REG[0x2D]= 0x04
    REG[0x2E]= 0x00
    REG[0x2F]= 0x86
    REG[0x30]= 0x00
    REG[0x31]= 0x40
    REG[0x32]= 0x11
    REG[0x33]= 0x88
    REG[0x34]= 0xBF
    REG[0x35]= 0x1F
    REG[0x36]= 0x30
    REG[0x37]= 0x01
    REG[0x38]= 0x10
    REG[0x39]= 0x00
    REG[0x3A]= 0x00
    REG[0x3B]= 0x31
    REG[0x3C]= 0x25
    REG[0x3D]= 0x3F
    REG[0x3E]= 0x40
    REG[0x3F]= 0xC0
    REG[0x40]= 0x00
    REG[0x41]= 0x01
    REG[0x42]= 0x04
    REG[0x43]= 0x10
    REG[0x44]= 0x40
    REG[0x45]= 0x08
    REG[0x46]= 0x02
    REG[0x47]= 0x80
    REG[0x48]= 0x03
    REG[0x49]= 0x0C
    REG[0x4A]= 0x30
    REG[0x4B]= 0x41
    REG[0x4C]= 0x50
    REG[0x4D]= 0xC0
    REG[0x4E]= 0x60
    REG[0x4F]= 0x90
    REG[0x50]= 0x88
    REG[0x51]= 0x82
    REG[0x52]= 0xA0
    REG[0x53]= 0x46
    REG[0x54]= 0x52
    REG[0x55]= 0x8C
    REG[0x56]= 0xB0
    REG[0x57]= 0xC8
    REG[0x58]= 0x57
    REG[0x59]= 0x5D
    REG[0x5A]= 0x69
    REG[0x5B]= 0x75
    REG[0x5C]= 0xD5
    REG[0x5D]= 0x99
    REG[0x5E]= 0x96
    REG[0x5F]= 0xA5
    REG[0x60]= 0xB0
    REG[0x61]= 0x02
    REG[0x62]= 0xB0
    REG[0x63]= 0x02
    REG[0x64]= 0xDD
    REG[0x65]= 0x00
    REG[0x66]= 0x00
    REG[0x67]= 0x20
    REG[0x68]= 0x00
    REG[0x69]= 0x0A
    REG[0x6A]= 0x22
    REG[0x6B]= 0x40
    REG[0x6C]= 0x00
    REG[0x6D]= 0x00
    REG[0x6E]= 0x00
    REG[0x6f]= 0x00
    REG[0x70]= 0x03
    REG[0x71]= 0x21
    REG[0x72]= 0x10
    REG[0x73]= 0x01
    REG[0x74]= 0x10
    REG[0x75]= 0x10
    REG[0x76]= 0x22
    REG[0x77]= 0x1A
    REG[0x78]= 0x3C
    REG[0x79]= 0x13
    REG[0x7A]= 0x00
    REG[0x7B]= 0x00
    REG[0x7C]= 0x00
    REG[0x7D]= 0x48
    REG[0x7E]= 0x13
    REG[0x7F]= 0x3A
    REG[0x80]= 0x39
    REG[0x81]= 0xE4
    REG[0x82]= 0x00
    REG[0x83]= 0x00
    REG[0x84]= 0x00
    REG[0x85]= 0x00
    REG[0x86]= 0x20
    REG[0x87]= 0x24
    REG[0x88]= 0x0C
    REG[0x89]= 0x00
    REG[0x8A]= 0x00
    REG[0x8B]= 0x00
    REG[0x8C]= 0x00
    REG[0x8D]= 0x02
    REG[0x8E]= 0x1C
    REG[0x8F]= 0x01
    REG[0x90]= 0x00
    REG[0x91]= 0x00
    REG[0x92]= 0x00
    REG[0x93]= 0x00
    REG[0x94]= 0x00
    REG[0x95]= 0x00
    REG[0x96]= 0x1C
    REG[0x97]= 0x00
    REG[0x98]= 0x0C
    REG[0x99]= 0x3F
    REG[0x9A]= 0x3F
    REG[0x9B]= 0x00





    使用9.8G进行测试

    REG[0x00]= 0x00pChan 0
    REG[0x01]= 0x80
    REG[0x02]= 0x04
    REG[0x03]= 0x00
    REG[0x04]= 0x01
    REG[0x05]= 0x01
    REG[0x06]= 0x01
    REG[0x07]= 0x01
    REG[0x08]= 0x60
    REG[0x09]= 0x00
    REG[0x0A]= 0x00
    REG[0x0B]= 0x6f
    REG[0x0C]= 0x08
    REG[0x0D]= 0xB4
    REG[0x0E]= 0x93
    REG[0x0F]= 0x69
    REG[0x10]= 0x3A
    REG[0x11]= 0x20
    REG[0x12]= 0xE0
    REG[0x13]= 0x90
    REG[0x14]= 0x00
    REG[0x15]= 0x12
    REG[0x16]= 0x7A
    REG[0x17]= 0x25
    REG[0x18]= 0x40
    REG[0x19]= 0x20
    REG[0x1A]= 0xA0
    REG[0x1B]= 0x03
    REG[0x1C]= 0x90
    REG[0x1D]= 0x00
    REG[0x1E]= 0xE1
    REG[0x1F]= 0x55
    REG[0x20]= 0x00
    REG[0x21]= 0x00
    REG[0x22]= 0x00
    REG[0x23]= 0x41
    REG[0x24]= 0x40
    REG[0x25]= 0x00
    REG[0x26]= 0x00
    REG[0x27]= 0x00
    REG[0x28]= 0x00
    REG[0x29]= 0x00
    REG[0x2A]= 0x30
    REG[0x2B]= 0x0F
    REG[0x2C]= 0xF2
    REG[0x2D]= 0x04
    REG[0x2E]= 0x00
    REG[0x2F]= 0x86
    REG[0x30]= 0x00
    REG[0x31]= 0x40
    REG[0x32]= 0x11
    REG[0x33]= 0x88
    REG[0x34]= 0xBF
    REG[0x35]= 0x1F
    REG[0x36]= 0x30
    REG[0x37]= 0x00
    REG[0x38]= 0x00
    REG[0x39]= 0x00
    REG[0x3A]= 0x00
    REG[0x3B]= 0x30
    REG[0x3C]= 0xC1
    REG[0x3D]= 0x3F
    REG[0x3E]= 0x40
    REG[0x3F]= 0xC0
    REG[0x40]= 0x00
    REG[0x41]= 0x01
    REG[0x42]= 0x04
    REG[0x43]= 0x10
    REG[0x44]= 0x40
    REG[0x45]= 0x08
    REG[0x46]= 0x02
    REG[0x47]= 0x80
    REG[0x48]= 0x03
    REG[0x49]= 0x0C
    REG[0x4A]= 0x30
    REG[0x4B]= 0x41
    REG[0x4C]= 0x50
    REG[0x4D]= 0xC0
    REG[0x4E]= 0x60
    REG[0x4F]= 0x90
    REG[0x50]= 0x88
    REG[0x51]= 0x82
    REG[0x52]= 0xA0
    REG[0x53]= 0x46
    REG[0x54]= 0x52
    REG[0x55]= 0x8C
    REG[0x56]= 0xB0
    REG[0x57]= 0xC8
    REG[0x58]= 0x57
    REG[0x59]= 0x5D
    REG[0x5A]= 0x69
    REG[0x5B]= 0x75
    REG[0x5C]= 0xD5
    REG[0x5D]= 0x99
    REG[0x5E]= 0x96
    REG[0x5F]= 0xA5
    REG[0x60]= 0xB0
    REG[0x61]= 0x02
    REG[0x62]= 0xB0
    REG[0x63]= 0x02
    REG[0x64]= 0xDD
    REG[0x65]= 0x00
    REG[0x66]= 0x00
    REG[0x67]= 0x20
    REG[0x68]= 0x00
    REG[0x69]= 0x0A
    REG[0x6A]= 0x22
    REG[0x6B]= 0x40
    REG[0x6C]= 0x00
    REG[0x6D]= 0x00
    REG[0x6E]= 0x00
    REG[0x6f]= 0x00
    REG[0x70]= 0x03
    REG[0x71]= 0x20
    REG[0x72]= 0x00
    REG[0x73]= 0x00
    REG[0x74]= 0x00
    REG[0x75]= 0x00
    REG[0x76]= 0x22
    REG[0x77]= 0x1A
    REG[0x78]= 0x24
    REG[0x79]= 0x13
    REG[0x7A]= 0x00
    REG[0x7B]= 0x00
    REG[0x7C]= 0x00
    REG[0x7D]= 0x48
    REG[0x7E]= 0x13
    REG[0x7F]= 0x3A
    REG[0x80]= 0x00
    REG[0x81]= 0xE4
    REG[0x82]= 0x00
    REG[0x83]= 0x00
    REG[0x84]= 0x00
    REG[0x85]= 0x00
    REG[0x86]= 0x20
    REG[0x87]= 0x24
    REG[0x88]= 0x0C
    REG[0x89]= 0x00
    REG[0x8A]= 0x00
    REG[0x8B]= 0x00
    REG[0x8C]= 0x00
    REG[0x8D]= 0x02
    REG[0x8E]= 0x1C
    REG[0x8F]= 0x60
    REG[0x90]= 0x00
    REG[0x91]= 0x00
    REG[0x92]= 0x00
    REG[0x93]= 0x00
    REG[0x94]= 0x00
    REG[0x95]= 0x00
    REG[0x96]= 0x1C
    REG[0x97]= 0x00
    REG[0x98]= 0x0C
    REG[0x99]= 0x3F
    REG[0x9A]= 0x3F
    REG[0x9B]= 0x00


    谢谢
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxx,

    是的,VOD的寄存器0x17是正确的。  您能否发布4.9 Gbps的眼图?

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    在之前的聊天中,您可以找到9.8G和4.9 G眼睛。
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重新发布,以便 我知道我正在查看正确的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Lee,

    在这里,你可以在FPGA上找到带或不带DFE的4G9眼睛,然后我尝试了6G1,但没有成功,eys非常奇怪,似乎重新定时数据的频率不正确(我设置的速率为REG[2F]=0x96),最后一个眼睛是9G8。

    谢谢Maxx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,李先生,我已经发布了眼迹,但主持人尚未批准我的帖子! 在6G1酒店也不能用!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Maxx

    眼图很奇怪。  系统FPGA Tx是否启用了均衡?

    我将继续查看数据。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有Tx均衡参数均显示在链接线上(链接7)。
    最大