This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:I2C端口

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572323/tps65982-i2c-ports

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

TPS6.5982万/3具有2个I2C端口(I2C端口1,I2C端口2)。 设备是否有每个引擎分别控制端口?

我想知道当  端口1和端口2设置为I2C从时,当I2C数据包同时接收到时,端口1和端口2是否可以单独工作。

此致,
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nagata-San,

    I2C端口1和端口2可互换。 每个端口的操作方式相同,并且在核心内和核心外具有相同的访问权限。 为每个设置了一个中断掩码,用于确定在该给定端口上中断的事件。
    请参阅TPS6.5982万数据表的8.5 2部分,了解有关两个I2C端口及其功能的更多信息。
    www.ti.com/.../slvsd02c.pdf

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San,您好!

    当端口1和端口2同时接收到命令时,哪个端口是优先级1,端口1或端口2?

    此致,

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nagata-San,

    两个通道在硬件方面完全相同。 很少有两个命令同时到达。 如果命令为Acknowledge,并且当前正在处理另一个命令,则第二个命令将被时钟拉伸,直到第一个命令完成。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San,您好!

    感谢您的支持。 但我想知道下面的I2C项目。

    1. TPS6.5982万中的I2C地址设置与TPS6.5983万不同。 TPS6.5982万的设置具有  I2C端口 1和端口2的地址设置。   但TPS6.5983万的设置  有一个地址设置。  TPS6.5983万是否 为I2C端口1和端口2设置了设置?

    --- TPS6.5982万 ---

    --- TPS6.5983万 ---

    2.   您能否告诉我设备由 两个端口和一个控制器组成的优点? 我相信,如果器件有2个端口和2个控制器, 用户可以设置单独的I2C总线(两个SDA/SCL线),但我不知道为什么TPS6.5982万/83有2个端口和1个控制器。

    此致,
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nagata-San,

    由于TPS6.5983万是Thunderbolt设备,第二个I2C端口将始终连接至Thunderbolt MUX。 另一个I2C端口将连接至EC。 这就是为什么TPS6.5983万只显示其中一个端口的地址,而TPS6.5982万则显示这两个端口的地址的原因。

    谢谢!
    Eric