This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4392万:需要检测不同类型的SDP

Guru**** 2554690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572493/bq24392-need-to-detect-different-types-of-sdp

部件号:BQ2.4392万

从电子邮件:

 

“我想知道bq2.4392万是否能够检测不同类型的SDP。 例如,SDP能够提供600mA的电流,而另一个能够提供900mA的电流。 如果不是,那么这是一种检测它的方法”

 

您能否帮助我们了解BQ2.4392万能否检测到不同类型的SDP? 如果不是,我们可以提供哪些解决方案?

 

———

 

此致,

 

Sonia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sonia,

    BQ2.4392万设备通常位于USB主机上,通过 读取USB连接器的D+和D-引脚上的硬件配置来区分不同的附件。  据我所知,USB BC 1.2 标准 规定 标准下行端口(SDP)设备在 D+和D-引脚上都具有下拉电阻器接地。    

    支持600mA的SDP和支持900mA的设备之间的硬件差异是什么?

    谢谢!

    亚当