This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:需要了解电压级别

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572357/tca9509-need-to-know-the-voltage-levels

部件号:TCA9509

您好,先生/女士,

我们在两个设备之间使用TCA9509,我们需要了解Vil,VIH,Vol,VOH的相同信息。  

请尽快回复,因为我们的设计非常紧迫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran:

    您请求的信息在数据表中,请参阅以下内容:

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    谢谢。

    TCA9509满足了我们在VCCB侧的Vil,Vol,VIH,VOH的要求,但我担心在另一侧,因为SDAA上的Vil最大值为0.3V 请建议使用所有规格与TCA9509 (包括VSSOp封装)匹配的部件,但一侧的Vil仅为0.6V左右,即SDAA的Vil。