This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD保护更换

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572385/esd-protection-replacement

主题中讨论的其他部件:TPD2E2U06

正在寻找推荐的NXP P/N VBUS54CV-HSF更换件?

 TPDxE05U06的性能仅与之相同  

±12-kV接触放电

–±15-kV气隙放电

NXP设备具有  

±30 kV接触放电

±30 kV空气放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eli,

    我很乐意帮助您为您的系统选择合适的部件。 首先,我可以从您那里获得一些系统规格吗? 您是否需要高达30kV的ESD保护?

    非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高ESD对于医疗应用非常重要。

    寻找TI的最佳替代产品(如果有)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli,


    与vbus54cvhsf的线路电容和漏电流竞争时,TPDxE05U06可能是最佳选择。 遗憾的是,正如您所说,设备的额定电压为12/15 kV。

    或者,TPD2E2U06可用于较高的IEC额定值,额定电压为25/30 kV。 这是一个双通道器件,因此需要在主板上为第二个ESD芯片提供额外的空间。 我们的线电容0.3 pF比vbus54cvhsf的电容大,但这仍应适合应用。 希望这能有所帮助!


    非常恭敬,

    Brian Dempsey