Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TPD2E2U06正在寻找推荐的NXP P/N VBUS54CV-HSF更换件?
TPDxE05U06的性能仅与之相同
±12-kV接触放电
–±15-kV气隙放电
NXP设备具有
±30 kV接触放电
±30 kV空气放电
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Eli,
与vbus54cvhsf的线路电容和漏电流竞争时,TPDxE05U06可能是最佳选择。 遗憾的是,正如您所说,设备的额定电压为12/15 kV。
或者,TPD2E2U06可用于较高的IEC额定值,额定电压为25/30 kV。 这是一个双通道器件,因此需要在主板上为第二个ESD芯片提供额外的空间。 我们的线电容0.3 pF比vbus54cvhsf的电容大,但这仍应适合应用。 希望这能有所帮助!
非常恭敬,
Brian Dempsey