This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B重置条件

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571798/tusb2046b-tusb2046b-reset-condition

部件号:TUSB2046B
主题中讨论的其他部件: TUSB3410

我想问一下TUSB2046B重置条件。 TUSB2046B数据表说明如下。

'通常,在3.3 V VCC达到其90 % 后,建议使用脉冲宽度介于100 μs和1 ms之间的复位。 时钟信号必须在重置窗口的最后60 μs期间激活。'

SLLA314还说:

"Texas Instruments建议的重置计时最小值为100 µs至最大值为1 ms。 如果集线器长时间处于重置状态,则它可能无法对USB主机信令做出及时响应,并且无法完成枚举。 这通常是嵌入式系统应用程序的问题。"

重置窗口似乎已确定为稳定枚举。

我的问题是, 如果我们可以控制DP上的外部1.5kohm上拉寄存器, 是否可以延长重置窗口的时间?

以下顺序是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sakai:  

    抱歉,我看不到您的附件。 您必须执行以下通电顺序。 能否详细说明对DP上拉的控制?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    感谢您的回复。

    如果可以延迟复位的低到高计时,我们认为我们将控制 DP上的1.5kohm上拉电阻,如所附jpg。

    DP上的上拉电阻器将与晶体管断言复位同时启用。

    我们将TUSB2046B与TUSB3410配合使用,因此我们希望从系统MPU一次性控制TUSB2046B和TUSB3410的重置 ,以保存MPU GPIO资源。

    此致,

    Akira Sakai