请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2546-Q1 主题:TPS2546中讨论的其他部件
用于OTG功能的TPS2546
在SDP2和SDP1设置状态
该部件在主机模式下工作正常,但在SDP模式下设置时,主机无法识别该部件
我们还关闭了VBUS电源
如果我们需要将状态与 插入 USB的主机部件一起设置,请?????? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用于OTG功能的TPS2546
在SDP2和SDP1设置状态
该部件在主机模式下工作正常,但在SDP模式下设置时,主机无法识别该部件
我们还关闭了VBUS电源
如果我们需要将状态与 插入 USB的主机部件一起设置,请?????? 谢谢。