This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546-Q1:用于OTG问题的TPS2546

Guru**** 2478785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571810/tps2546-q1-tps2546-for-otg-issue

部件号:TPS2546-Q1
主题:TPS2546中讨论的其他部件

用于OTG功能的TPS2546

在SDP2和SDP1设置状态

该部件在主机模式下工作正常,但在SDP模式下设置时,主机无法识别该部件

我们还关闭了VBUS电源

如果我们需要将状态与 插入 USB的主机部件一起设置,请?????? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您的帖子。 您是否可以更清楚地重写它,并具体说明"在主机模式下该部件可以正常工作","主机无法识别该部件"以及"如果我们需要将状态与 插入 USB的主机部件一起设置,?????? "是指?

    如果可能,请在描述已配置TPS2546的模式时参阅TPS2546数据表。