This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:Alpine Ridge的新项目

Guru**** 2479315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571520/tps65982-new-project-with-alpine-ridge

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户考虑将TPS6.5982万与 Alpine Ridge (英特尔)配合使用。
我想提出两个问题。

1)
他是否应该在应用程序自定义工具中选择“TPS6.5982万_Intel_AIC-78_2_12.TPL”来创建新项目?



2)
如果答案1)为"是",他是否应 保留 "Interrupt Mask for I2C1 (0x16)"的默认值,如下所示? 还是需要修改?
在本例中,他将I2C1连接到Alpine Ridge。



此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    您在此项目中使用的是哪种参考设计?

    如果您使用的是Alpine Ridge,您需要的唯一I2C中断是数据状态更新。 其他一切都可能被遗漏。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    感谢您的支持。
    我将确认我的客户使用的参考设计。

    此致,
    Yaita