请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 大家好,
我的客户考虑将TPS6.5982万与 Alpine Ridge (英特尔)配合使用。
我想提出两个问题。
1)
他是否应该在应用程序自定义工具中选择“TPS6.5982万_Intel_AIC-78_2_12.TPL”来创建新项目? 
2)
如果答案1)为"是",他是否应 保留 "Interrupt Mask for I2C1 (0x16)"的默认值,如下所示? 还是需要修改?
在本例中,他将I2C1连接到Alpine Ridge。 
此致,
Yaita /日本距离