This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:不使用TPS2549-Q1电流限制检测

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571199/tps2549-q1-not-use-tps2549-q1-current-limit-detect

部件号:TPS2549-Q1

大家好,

客户不喜欢TPS2549-Q1的UVLO功能,因此他们考虑下图。
 1)是否可以使用TPS2549-Q1作为折叠图?
 2)如果问题1的答案 为"是",则输出(12针)处是否需要负载寄存器和负载盖器?
 3)  需要负载容差的值是多少? 客户希望使用比22uF更小的容量。

您会建议您吗?

非常感谢您的帮助。

此致,
Akihisa Tamazaki


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DC/DC是否可以为USB端口提供电流限制功能? 如果是这样,则在充电模式保持为CDP或SDP时,此功能可以工作。 您可以通过使用EVM来尝试此操作,看看它是否工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric San,

    感谢您的回答。
    客户在CDP模式下使用TPS2549-Q1,DC-DC具有USB端口的电流限制功能。 对于客户和我尝试过的情况,TPS2549-Q1没有问题。 但是,客户和我想向BU确认,在考虑TPS2549-Q1规格时,我们是否可以使用不带电流限制功能的TPS2549-Q1。

    输出引脚配置如何? 我们是否应该添加负载阻抗器或capasitors? 请您为输出引脚推荐电路吗

    非常感谢您的回答。

    此致,
    Akihsia Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamazaki-san,

    我建议在建议的范围内使用Rilim电阻器,然后只需保持打开(无输出C或R)即可。 由于设备将在启用状态下运行,OUT将连接到In,以便Cin连接到OUT。 如果担心禁用设备会损坏OUT,则可以在OUT引脚处放置一个小旁路电容器(0.1uF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San,

    感谢您的回答。
    客户表示感谢  您的及时回答。

    此致,
    Akihsia Tamazaki