Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1
大家好,
客户不喜欢TPS2549-Q1的UVLO功能,因此他们考虑下图。
1)是否可以使用TPS2549-Q1作为折叠图?
2)如果问题1的答案 为"是",则输出(12针)处是否需要负载寄存器和负载盖器?
3) 需要负载容差的值是多少? 客户希望使用比22uF更小的容量。
您会建议您吗?
非常感谢您的帮助。
此致,
Akihisa Tamazaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1
大家好,
客户不喜欢TPS2549-Q1的UVLO功能,因此他们考虑下图。
1)是否可以使用TPS2549-Q1作为折叠图?
2)如果问题1的答案 为"是",则输出(12针)处是否需要负载寄存器和负载盖器?
3) 需要负载容差的值是多少? 客户希望使用比22uF更小的容量。
您会建议您吗?
非常感谢您的帮助。
此致,
Akihisa Tamazaki
您好Eric San,
感谢您的回答。
客户在CDP模式下使用TPS2549-Q1,DC-DC具有USB端口的电流限制功能。 对于客户和我尝试过的情况,TPS2549-Q1没有问题。 但是,客户和我想向BU确认,在考虑TPS2549-Q1规格时,我们是否可以使用不带电流限制功能的TPS2549-Q1。
输出引脚配置如何? 我们是否应该添加负载阻抗器或capasitors? 请您为输出引脚推荐电路吗
非常感谢您的回答。
此致,
Akihsia Tamazaki