This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:TPS6.5982万支持Thunderbolt

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584996/tps65982-evm-tps65982-support-for-thunderbolt

部件号:TPS6.5982万-EVM
主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万

您好,

我想将TPS6.5982万连接到Thunderbolt接口。 因此,我已经使用2个TPS6.5982万 EVM进行了检查,一个在DRP模式下(配置ID 5) ,另一个在UFP模式下(配置ID 10)。 我正在使用StarTech的Thunderbolt至Thunderbolt电缆连接两个EVM。  

Thunderbolt电缆: TBLT3MM2M

链接: https://www.startech.com/Cables/thunderbolt-3-cables/thunderbolt-3-20gbps-usb-c-cable~TBLT3MM2M  

但是,根据EVM用户指南,LED D5应切换/闪烁。 只有D9闪烁,因为VBUS协商为20V。 即使我从 TPS6598x实用程序GUI读取了英特尔VID状态,也发现了这一点

Intel VID active:False

您能否告诉我要进行哪些其他配置才能协商到Thunderbolt模式?

谨致问候,

Hariprasad Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hariprasad

    除ID5 (TBT dock-DRP)和ID10 (TBT device-UFP)外,您还可以使用 ID2 (TBT NB-DRP) 和ID8 (TBT桌面DFP)。 此信息可在 82 EVM用户手册的表2第13页中找到。

    您的电缆和配置应该可以正常工作,我将研究 您的ID5和ID10配置  为何不 进入TBT模式 并尽快回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的建议。

    即使使用 ID2 (TBT NB-DRP) 和ID8 (TBT桌面DFP)组合,两个EVM也不会与TBT协商。 但是,如果我将具有配置ID2 (DRP)的EVM连接 到笔记本电脑的Thunderbolt端口,则我看到EVM已配置为使用Thunderbolt。

    我也检查了注册表,英特尔VID活动 是正确的。 此外,EVM中的D5 LED正在闪烁。

    但 在以下情况下失败

    1) EVM(DFP/DRP)到EVM(DRP/UFP)连接  

    2) EVM(DRP/DFP)/Thunderbolt系统到EVM (UFP)配置。

    谨致问候,

    Hariprasad Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hariprasad,您好!

    很抱歉回复较晚,我将尝试重新创建此问题并尽快回复您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hariprasad,您好!

    很抱歉回复太晚。 我设法用不同的TBT电缆重现您的问题,现在正在寻找解决方案。
    1)您是否仍在使用'Device (设备)'<'Re-flash EVM Firmware (recovery)'<'EVM recovery file: tps6.5982万_evm_flash_image.bin'中未更改的基本恢复固件?
    2)您能否在问题发生期间向我发送有关插拔事件的DFP的PD日志?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    正如我之前提到的,PD通过EVM配置ID2 (DRP)与笔记本电脑的Thunderbolt端口协商到Thunderbolt。 所以,我暂时用这种方法结束了我的测试。

    谨致问候,
    Hariprasad Bhat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hariprasad,您好!

    对于失败的事例#1,您是否正在使用configID 8和configID 2?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    案例1故障: (配置ID 5) 和(配置ID 10)

    案例1故障: (配置ID 2) 和(配置ID 8)

    在两 个董事会中,在两个电子邮件和tps6.5982万_evm_flash_image.bin之间观察到这些情况

    "正如我之前提到的,PD通过EVM配置ID2 (DRP)与笔记本电脑的Thunderbolt端口协商使用Thunderbolt。 所以,我暂时用这种方法结束了测试。"

    谨致问候,

    Hariprasad Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hariprasad,您好!

    您能否确认您正在将最新版本的App Config加载到您的EVM上? 为此,请使用TPS6598x应用定制工具,然后单击“设备”-->“重新刷新EVM固件(恢复)”。 选择USB到SPI适配器(FTDI或Aardvark),然后选择TPS6.5982万 EVM映像。 请告诉我最新固件版本是否仍然存在问题。

    谢谢!
    Eric