主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万
您好,
我想将TPS6.5982万连接到Thunderbolt接口。 因此,我已经使用2个TPS6.5982万 EVM进行了检查,一个在DRP模式下(配置ID 5) ,另一个在UFP模式下(配置ID 10)。 我正在使用StarTech的Thunderbolt至Thunderbolt电缆连接两个EVM。
Thunderbolt电缆: TBLT3MM2M
链接: https://www.startech.com/Cables/thunderbolt-3-cables/thunderbolt-3-20gbps-usb-c-cable~TBLT3MM2M
但是,根据EVM用户指南,LED D5应切换/闪烁。 只有D9闪烁,因为VBUS协商为20V。 即使我从 TPS6598x实用程序GUI读取了英特尔VID状态,也发现了这一点
Intel VID active:False。
您能否告诉我要进行哪些其他配置才能协商到Thunderbolt模式?
谨致问候,
Hariprasad Bhat