This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:SDIN Distorsion

Guru**** 2462400 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A, TCA4311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579809/tca4311a-sdin-distorsion

部件号:TCA4311A
主题中讨论的其他部件: TCA4311

您好,

我的客户正在对TCA4311A示意图进行如下评估。

按照以下方式连接TCA4311A时,SDIN失真。

这是否正常工作?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在未连接TCA4311A时添加波形。

    未观察到变形。

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这种情况如何?
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    今天我将回顾一下,然后再与大家讨论。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,
    我有一个FEQ问题。
    1) 客户遇到的问题是什么?
    2) 他们在电路中的哪个位置进行插入? 是板对板还是线束? 是在热插拔过程中还是在所有设备都稳定并连接后,他们看到的问题?
    3) 从我看到的情况看,SDA工作正常,我的问题更多地是关于您的SCL发生了什么? 中间有一个大脉冲,SCLin同时看起来是什么样子。 让他们在发现问题时记录设备两侧(SCLin,SCLout,SDAin和SDAout)的波形。
    4) 当我查看TCA4311A未连接的波形时,我觉得很有趣。 我假设Ch 2 (蓝色)为SCL,它看起来像开路漏极信号。 通道1 (黄色),看起来像PushPull输出。 您能验证发生了什么吗? 通道1和2具有显著不同的上升时间,这意味着不同的上拉电阻或非常不同的电容负载。
    5) TCA4311A是一种PASS FET架构,带有上升时间加速器(RTA)和其他重要电路,用于处理卡滞的总线恢复和热插拔。 您在波形中看到的是缓慢上升的开始,然后是快速上升,这意味着RTA打开。
    6) 为什么它们与内侧和外侧的上拉电阻器不匹配?
    7) 它可能外侧有齐纳或电压,您是否有这些设备电容的相关信息。 这将增加总线负载的电容,但希望不会增加太多电容。
    如果我能得到一个良好的问题定义和良好的波形,那么我可以帮助确定您遇到问题的原因。 我需要知道问题是什么。 你还没有明确说明这一点。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    另外,请您解释一下设计的目标是什么,以便我可以确保这是适合您应用的正确部件。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Houde-San,

    感谢您的支持。

    好的,我为我的客户确认您的问题。

    1)客户遇到的问题是什么?

    问题是以下红色矩形内的变形。

    您认为此症状是否取决于TCA4311A或客户的应用程序?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,
    失真是由RTA引起的,但我猜测这看起来比实际情况更糟,因为您正在使用长接地导线探测信号,也在收集噪音。 他们是否存在通信问题?

    我有点担心RTA的持续时间不够长,这就是为什么他们看到电压下降,因为它继续向轨道移动。

    1)什么是电容负载???? 此外,它们是否已被用于更强的上拉电阻器,如4.7K欧姆。

    2)我也不明白为什么SCL和SDA线看起来如此不同。 如果它们以相似的路由宽度彼此接近,则信号声音大致相同。 一个信号看起来像推拉驱动器(SDA),另一个看起来像漏极开路(SCL)。 他们能解释一下吗?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hude-San,

    感谢您的支持。

    我正在为客户确认您的问题。

    如果我得到了答案,我会尽快通知您。

    当上拉电阻为10kohm时,我会显示波形供您参考。

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Houde-San,

    我添加我获得的信息。

    2)他们在电路中的哪个位置进行插入? 是板对板还是线束?

    →线束

    是在热插拔过程中还是在所有设备都稳定并连接后,他们看到的问题?

    →每次

    3)从我看到的情况看,SDA工作正常,我的问题更多地是关于您的SCL发生了什么?

    中间有一个大脉冲,SCLin同时看起来是什么样子。

    →重复启动条件。

    让他们在发现问题时记录设备两侧(SCLin,SCLout,SDAin和SDAout)的波形。

    →我附加波形。

    4)当我查看TCA4311A未连接的波形时,我觉得很有趣。 我假设Ch 2 (蓝色)为SCL,它看起来像开路漏极信号。 通道1 (黄色),看起来像PushPull输出。 您能验证发生了什么吗? 通道1和2具有显著不同的上升时间,这意味着不同的上拉电阻或非常不同的电容负载。

    →保护装置的电容为4pF (典型值)。

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Houde-San,

    这种情况如何?

    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    我有点不明白为什么您看到SDAout的波形严重变形。 我想我需要有关他们设置的信息。  

    1. 您告诉我他们正在使用线束,但我需要更多有关线束的信息。 什么是导线类型? 电容/厘米是多少? 导线长度? 这将为我提供电容负载的估计值。 线规会告诉我电感/厘米。 如果接线线束较长,则我们可能会看到因上升时间加速度(RTA)而产生的反射。 我认为这不是问题,但我想确定。 下面的波形似乎具有RTA无法处理的非常大的电容。 您可能需要显著增加上拉电阻,或者考虑使用更强的缓冲器来处理更强的上拉电阻。 此外,他们如何捕获此波形? 它看起来像波浪起伏的探头设置,测量时有大量噪音。

    2.电视的部件号是多少? 我想查看有关支架电压和漏电流的信息。 我担心电视是在您不期待的时候播放的。 这可能会使它看起来像一个大电容负载。

    3. 你只给了我一条手画的回路,是否有一个示意图? 我想知道缓冲区的两侧是否还有其他内容? 是否有其他缓冲区? 还是仅限于设备? 我想确保没有两个设备相互冲突,比如将两个具有不同静态电压偏移的缓冲器连接到同一节点。

    4. 我仍然不明白为什么下面的波形波形有两个明显不同的上升时间? 您说这是“TCA4311A未连接时的波形”,这是否意味着SDA/SCLin和SDA/SCLout短路会绕过它,或者硬度被去除? 请澄清。

     5. 他们的系统是否无法正常通信? 问题是什么? 只是他们不喜欢波形?

    6. 设计的目标是什么? 应用程序是什么? 您可能使用了错误的部件。

     我很难远程调试他们的系统。 如果存在重大问题,我非常愿意收到一个发运的设备,以便在实验室中进行调试。

    Francis Houde

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hude-San,

    感谢您的回复。

    首先,我澄清这职位的目的。
    系统通信正常。
    但是,我的客户想知道此SDIN失真的原因。

    1.我确认线束信息。
    如果线束的电容较大,SDIN是否如上所述变形?
    2.电视机的部件号为“HZM6.2Z4MFA”。
    pdf.datasheetcatalog.com/.../02ctezwla0p2hrigcxwf16fe0zky.pdf
    泄漏电流为uA顺序。 这是否会影响TCA4311?
    3.我确认是否有缓冲区。
    4.上升时间不同的原因是不同的上拉电阻。
    我确认这种连接情况的状况。
    5.他们希望澄清这种歪曲的原因。
    6.此应用程序是打印机。
    我的客户正在考虑使用TCA4311A进行扩展。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉莫奇山

    1)线束是否有电容值????

     

    2)齐纳二极管看起来电容低,支架电压高到足以使齐纳中在应用中看到的电压下没有有意义的电流导电。   好极了。

     

    3)这是否是陈述? 除TCA4311A之外,还有其他缓冲区吗? “是”还是“否”? 如果是,其部件号是什么以及如何连接到TCA4311?

     

    4)他们是否验证了不同的上升时间仍符合I2C的上升时间标准?

     

    5)失真是由于SDA/SCL线束及其与我们的器件TCA4311A的交互作用造成的非常大(我猜是这样)的电容造成的。 TCA4311A具有上升时间加速器(RARS),该加速器在总线释放时打开,上拉电阻器开始升高该节点处的电压。 当电压升至0.6V以上时,节点和Vcc之间将切换2mA恒定电流源,这意味着它与上拉电阻器并联。 请注意,TCA4311A的RTA和节点上的上拉电感可能在线束两侧。 这也可能是造成这种扭曲的理由。 RTA仅在短时间内打开,一旦关闭,节点将继续上升至电压轨Vcc。 希望RTA开启的时间足以将电压节点提升至Vcc,但如果该节点的电容过大,则RTA在达到Vcc之前关闭,并且只有上拉电阻才能将该节点提升至Vcc。 因此,我们看到节点从0V释放到Vcc的不同阶段。 我希望有一个系统级图表,其中包括主设备,上拉电阻位置和值,线束尺寸和寄生信息,TCA4311A位置以及有关实际生活中所有内容的信息。

     

    我解释了RTA的工作原理,但我的猜测是寄生连接和属性会影响信号及其外观。  您能告诉我您在哪里拍摄波形吗?  这也可能解释为什么它看起来像这样。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hude-San,

    很抱歉我的回复太晚了。

    客户在主板上实施了TCA4311,如下所示。

    尽管在FPGA和TCA4311期间移除了线束,但失真情况与之前相同。

    如果我误解了,请告诉我。

    这种变形不能避免吗?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    弗朗西斯本周不在办公室,所以我会在他外出时尽力支持他。 我注意到,与线束侧的上升时间相比,FPGA侧的上升时间非常快。 当FPGA端出现上升边缘时,它会快速上升到VCC,而TCA4311A的另一侧仍然较低(因为需要一些时间才能响应)。 这种中间状态可能会将设备视作相反方向驱动的数据(从线束侧将其拉低),从而导致输入(FPGA)侧在响应时短时间拉低。 为了测试此情况,您可以通过增加上拉电阻或添加一些并联电容来降低FPGA侧的上升时间,以便其上升时间更接近线束侧。

    此致,
    最大