主题中讨论的其他部件: TCA4311
您好,
我的客户正在对TCA4311A示意图进行如下评估。
按照以下方式连接TCA4311A时,SDIN失真。
这是否正常工作?
此致,
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Houde-San,
我添加我获得的信息。
2)他们在电路中的哪个位置进行插入? 是板对板还是线束?
→线束
是在热插拔过程中还是在所有设备都稳定并连接后,他们看到的问题?
→每次
3)从我看到的情况看,SDA工作正常,我的问题更多地是关于您的SCL发生了什么?
中间有一个大脉冲,SCLin同时看起来是什么样子。
→重复启动条件。
让他们在发现问题时记录设备两侧(SCLin,SCLout,SDAin和SDAout)的波形。
→我附加波形。
4)当我查看TCA4311A未连接的波形时,我觉得很有趣。 我假设Ch 2 (蓝色)为SCL,它看起来像开路漏极信号。 通道1 (黄色),看起来像PushPull输出。 您能验证发生了什么吗? 通道1和2具有显著不同的上升时间,这意味着不同的上拉电阻或非常不同的电容负载。
→保护装置的电容为4pF (典型值)。
此致,
Kuramochi
您好,Kuramochi-san,
我有点不明白为什么您看到SDAout的波形严重变形。 我想我需要有关他们设置的信息。
您告诉我他们正在使用线束,但我需要更多有关线束的信息。 什么是导线类型? 电容/厘米是多少? 导线长度? 这将为我提供电容负载的估计值。 线规会告诉我电感/厘米。 如果接线线束较长,则我们可能会看到因上升时间加速度(RTA)而产生的反射。 我认为这不是问题,但我想确定。 下面的波形似乎具有RTA无法处理的非常大的电容。 您可能需要显著增加上拉电阻,或者考虑使用更强的缓冲器来处理更强的上拉电阻。 此外,他们如何捕获此波形? 它看起来像波浪起伏的探头设置,测量时有大量噪音。
2.电视的部件号是多少? 我想查看有关支架电压和漏电流的信息。 我担心电视是在您不期待的时候播放的。 这可能会使它看起来像一个大电容负载。
3. 你只给了我一条手画的回路,是否有一个示意图? 我想知道缓冲区的两侧是否还有其他内容? 是否有其他缓冲区? 还是仅限于设备? 我想确保没有两个设备相互冲突,比如将两个具有不同静态电压偏移的缓冲器连接到同一节点。
4. 我仍然不明白为什么下面的波形波形有两个明显不同的上升时间? 您说这是“TCA4311A未连接时的波形”,这是否意味着SDA/SCLin和SDA/SCLout短路会绕过它,或者硬度被去除? 请澄清。
5. 他们的系统是否无法正常通信? 问题是什么? 只是他们不喜欢波形?
6. 设计的目标是什么? 应用程序是什么? 您可能使用了错误的部件。
我很难远程调试他们的系统。 如果存在重大问题,我非常愿意收到一个发运的设备,以便在实验室中进行调试。
Francis Houde
库拉莫奇山
1)线束是否有电容值????
2)齐纳二极管看起来电容低,支架电压高到足以使齐纳中在应用中看到的电压下没有有意义的电流导电。 好极了。
3)这是否是陈述? 除TCA4311A之外,还有其他缓冲区吗? “是”还是“否”? 如果是,其部件号是什么以及如何连接到TCA4311?
4)他们是否验证了不同的上升时间仍符合I2C的上升时间标准?
5)失真是由于SDA/SCL线束及其与我们的器件TCA4311A的交互作用造成的非常大(我猜是这样)的电容造成的。 TCA4311A具有上升时间加速器(RARS),该加速器在总线释放时打开,上拉电阻器开始升高该节点处的电压。 当电压升至0.6V以上时,节点和Vcc之间将切换2mA恒定电流源,这意味着它与上拉电阻器并联。 请注意,TCA4311A的RTA和节点上的上拉电感可能在线束两侧。 这也可能是造成这种扭曲的理由。 RTA仅在短时间内打开,一旦关闭,节点将继续上升至电压轨Vcc。 希望RTA开启的时间足以将电压节点提升至Vcc,但如果该节点的电容过大,则RTA在达到Vcc之前关闭,并且只有上拉电阻才能将该节点提升至Vcc。 因此,我们看到节点从0V释放到Vcc的不同阶段。 我希望有一个系统级图表,其中包括主设备,上拉电阻位置和值,线束尺寸和寄生信息,TCA4311A位置以及有关实际生活中所有内容的信息。
我解释了RTA的工作原理,但我的猜测是寄生连接和属性会影响信号及其外观。 您能告诉我您在哪里拍摄波形吗? 这也可能解释为什么它看起来像这样。
Francis Houde