Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS180
大家好,
我想使用SN65LVDS180来驱动LVDS线路,并读取 同一线路上的数据- 我在连接器上只有一对LVDS针脚,并开始考虑使用双向LVDS线路。 我认为,常见的Y-Z和A-B引脚预期,当禁用DE输入时,Y和Z输出处于Z状态。
我有两个问题:
1) 当DE为低电平(即禁用)时,Y-Z输出的状态是什么? 数据表的第21页指出状态为"关闭"。 由于Z=(高阻抗)状态也在数据表中使用,输出的关闭状态的确切含义是什么?
2) 由于100R端接电阻器是必需的,是否有一种明智的方法来实现我的目标,即双向驱动LVDS线路的两根电线 ,同时不违反LVDS要求? 作为最后的解决办法,我认为使用模拟开关打开/关闭100R。
提前感谢您的帮助!
此致,
安德烈。