This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS180:SN65LVDS180 - Y和Z输出的关闭状态是什么。 双向LVDS线路-有可能吗?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579442/sn65lvds180-sn65lvds180---what-is-the-off-state-of-y-and-z-outputs-bidirectional-lvds-line---is-it-possible

部件号:SN65LVDS180

大家好,

我想使用SN65LVDS180来驱动LVDS线路,并读取  同一线路上的数据-    我在连接器上只有一对LVDS针脚,并开始考虑使用双向LVDS线路。 我认为,常见的Y-Z和A-B引脚预期,当禁用DE输入时,Y和Z输出处于Z状态。

我有两个问题:

1) 当DE为低电平(即禁用)时,Y-Z输出的状态是什么? 数据表的第21页指出状态为"关闭"。 由于Z=(高阻抗)状态也在数据表中使用,输出的关闭状态的确切含义是什么?

2) 由于100R端接电阻器是必需的,是否有一种明智的方法来实现我的目标,即双向驱动LVDS线路的两根电线  ,同时不违反LVDS要求? 作为最后的解决办法,我认为使用模拟开关打开/关闭100R。

提前感谢您的帮助!

此致,

安德烈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrey,

    要回答您的第一个问题,请参阅数据表第3页上的说明(续),其中指出"因为

    这些设备用于单工或分布式单工总线结构(驱动程序启用功能)

    不会将差分输出置于高阻抗状态,而是断开输入并降低

    设备使用的静态电源。"

    至于你的第二个问题,我会在进一步研究后再向你提出。 既然您提出这个问题已经有一段时间了,您是否能够规避这个问题?

    此致,

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,I.K. Anyiam,

     

    非常感谢您的回复。 这是一个拖延的过程,但我很高兴你写信给我,因为另一个选择是--完全没有答案。

     

    我确实找到了第二个问题的答案,不需要继续讨论。

    感谢您回答第一个问题,因为自我发布后,它一直处于开放状态。

     

    祝你度过美好的一天!

     

    安德烈。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Andrey,

    很棒! 我很高兴您找到了解决方案,并对延迟回复表示歉意。 如果您不介意,您能否为第二个问题提供您的解决方案? 它可能会在将来帮助有类似问题的其他人。

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,I.K.

    双向驱动LVDS线路的解决方案是使用多点LVDS功能芯片。 我在设计中找到并使用了这款产品- SN65MLVDS201或SN65MLVDS206。 这些是多点低电压差动线路驱动器和接收器。 该输出可支持具有30欧姆等效负载的多点总线。
    相关输入DE和INNOL_RE分别控制线路接收器和差分线路输出的状态-有关详细信息,请参阅数据表。 我担心的是如何打开或关闭100Ohm负载,但鉴于MLVDS芯片的更高电流能力,不再需要了。

    此致,

    安德烈。