Other Parts Discussed in Thread: TFP410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TFP410 您好,
我为TFP410提供以下规格的并行RGB视频输入:
分辨率:320x426
帧速率:60 fps
时钟频率:9 MHz
我无法获得TMDS行中的输出。
我正在使用同一电路获得另一分辨率和时钟频率的输出。
- 所以我想知道芯片是否支持此分辨率和时钟频率。
- 以及芯片是否能够在具有和不具有外部DE (数据启用)信号的情况下工作。
- 如果TMDS线路的时钟频率较低,是否可以在TFP410中执行像素重复
提前感谢您!