This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:查询时钟频率和分辨率支持

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581877/tfp410-query-on-clock-frequency-and-resolution-support

部件号:TFP410

您好,

我为TFP410提供以下规格的并行RGB视频输入:

分辨率:320x426

帧速率:60 fps

时钟频率:9 MHz

 

我无法获得TMDS行中的输出。

我正在使用同一电路获得另一分辨率和时钟频率的输出。

  • 所以我想知道芯片是否支持此分辨率和时钟频率。
  • 以及芯片是否能够在具有和不具有外部DE (数据启用)信号的情况下工作。
  • 如果TMDS线路的时钟频率较低,是否可以在TFP410中执行像素重复

 

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TFP410仅适用于25MHz-165MHz范围的像素时钟。
    是的,TFP410可以在没有外部DE信号的情况下工作,有关详细信息,请参阅数据表中的第7.4 5节。
    此致