This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何调整SN65DP159寄存器以提升信号质量以使图像稳定?

Guru**** 2769085 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TUSB3410, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581811/how-to-adjust-the-sn65dp159-register-to-the-promote-the-signal-quality-to-make-the-image-stable

主题中讨论的其他部件:SN65DP159TUSB3410TMDS181

您好:先生,
我们使用SN65DP159芯片调整Windows XP GPU的视频信号输出,带宽为5.4Gbps (图像分辨率3840x2160.60Hz)2160.60),但从SN65DP159获得的用于显示的图像闪烁,似乎SN65dp159的信号不是很好,我们尝试通过编辑一些寄存器(如Reg0CH)来修复 和REG0x4D,但图像仍然不稳定,如何调整SN65DP159寄存器以提升信号质量以使图像稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xuyu:

    我猜寄存器0x4D是0x0D,对吧?

    您是否尝试过在GPIO模式下使用DP159? 这是I2C_EN =低时的情况
    如果I2C_EN = HIGH,DP159将处于I2C模式,但EQ仍然是自适应的,则您需要在寄存器0x0A中选择固定均衡器,以从寄存器0x0D中选择均衡器。
    进行EQ更改后,在寄存器0x0A中断言APPLY_RxTX_changes位。

    您是否有EVM? 您是否可以在您的平台上使用EyeScan工具?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,您的平台上没有EVM和EyeScan工具。寄存器0x4D是SLLA358应用报告的寄存器配置。我们没有尝试使用GPIO模式。GPIO模式和I2C模式有不同吗?我们使用I2C模式。DO
    您有一个合适的编辑值,即寄存器0x0A和注册器0x0D。我们有如下类型的源代码:
    void inital_prog_dp159 (void){
    xil_printf ("\r\n正在初始化DP159...");
    write_csr (0xFF,0x00); //选择第0页
    write_csr (0x09,0x36); //启用X模式
    write_csr (0x0A,0x7B); //禁用HPD_SNK传递到HPD_SRC。 启用AUX
    // write_csr (0x0D,0xC0); // AUX上的时钟为1/40数据速率并已启用。
    write_csr (0x0D,0x80); // AUX上的时钟为1/20数据速率并已启用。

    write_csr (0x0C,0x6D); //将TX摆动设置为最大值
    // write_csr (0x0C,0x00); //将TX回转设置为NOM
    如果(en_char_align){
    write_csr (0x10,0x00); //关闭模式验证器
    }其他{
    write_csr (0x10,0x11); // Len = PRBS23,Sel = PRBS模式,关闭字符对齐!!!!!!!!
    }
    write_csr (0x16,0xF1); //启用DP_TST_EN (禁用所有通道上的字符对齐)
    write_csr (0xFF,0x01); //选择第1页
    //配置PLL块
    write_csr (0x00,0x02); //启用Bandgap。
    tstate = TSTATE_OFF;
    write_csr (0x04,0x80); // PLL_FBDIV为40
    write_csr (0x05,0x00); //
    write_csr (0x08,0x00); //
    write_csr (0x0D,0x02); //选择Lane0作为时钟。
    write_csr (0x0E,0x03); // cdr_config[4:0]。 固定,LN0。
    write_csr (0x01,0x01); // CP_EN是PLL模式
    write_csr (0x02,CPI_CR); // cp_current
    write_csr (0x0B,PLL_Ctrl_CR); //测试。 可能不使用。
    write_csr (0xA1,0x02); //振荡器启用。
    write_csr (0xA4,0x02); //启用覆盖。
    //配置TX块
    write_csr (0x10,0xF0); // ENTX禁用
    write_csr (0x11,0x30); // TX_RATE为全速率,TX_TERM = 75至150,TX_INVPAIR =无
    write_csr (0x14,0x00); // HDMI_TWPST1为0dB去重
    write_csr (0x12,0x03); // cersn_CTRL为正常,回转为600mV。
    write_csr (0x13,0xFF); // FIR_UPD。 加载TX设置
    write_csr (0x13,0x00); //

    //配置RX块
    write_csr (0x30,0xE0); //禁用接收器
    write_csr (0x32,0x00); // PD_RXINT
    write_csr (0x31,0x00); // RX_rate已满
    // write_csr (0x4D,0x28); // EQFTC = 2,EQLEV = 8
    write_csr (0x4D,0x08);// EQFTC = 1,EQLEV = 2
    // write_csr (0x4C,0x03); //启用自适应均衡器
    write_csr (0x4C,0x01); //启用固定EQ (禁用RX时,不得使用自适应)
    write_csr (0x34,0x01); //启用偏移校正(由Rx_ld门控)!!!!
    write_csr (0x3C,0x04); //更改CDR结算的默认值
    write_csr (0x32,0xF0); //加载Rx设置
    write_csr (0x32,0x00); //
    write_csr (0x33,0xF0); //加载均衡器设置
    // write_csr (0x33,0x00); // JMS -只需让EQ_LD持续打开????????????????????
    write_csr (0x30,0xE0); //仅启用lane 0模拟
    write_csr (0xFF,0x00); //选择第0页
    write_csr (0x0A,0x3B); //启用HPD_SNK传递到HPD_SRC。 再计时器。
    write_csr (0xFF,0x01); //选择第1页
    xil_printf ("..done!!\r\n");
    }


    void tp1_prog_dp159 (XTmrCtr *InstancePtr,u8 link_lanecnt,u16 link_bw){

    //获取输入处理程序的时间
    tp1_start_time。tic = tics;
    TP1_START_TIME.SUB = XTmrCtr_GetValue (InstancePtr,timer_CNTR_0);

    // config_dp159 (TSTATE_TP1);//注意:此例程设置link_bw和link_lanecnt vars
    tstate = TSTATE_TP1;
    如果(LINK_Bw == LBW_HBR2) TP1_handler_cnt_hbr2++;
    如果(LINK_Bw == LBW_HBR) TP1_handler_cnt_HBR++;
    如果(LINK_Bw == LBW_RBR) TP1_handler_cnnt_RBR++;
    u8 rtxen,eqreg,tsten;
    // xil_printf ("\r\nlink_lanecnt =%d",link_lanecnt);
    rtxen =(link_lanecnt ==1)? 0xE1:(link_lanecnt ==2)? 0xC3:0x0F;
    eqreg =((link_bw == LBW_HBR2)? 0x0:(link_bw == LBW_HBR )? 0x1:0x2)<< 4 |(eq_lev和0x0F);
    钨=(link_lanecnt ==1)? 0x11:(link_lanecnt ==2)? 0x31:0xF1; // rval =(((( 0x01 << LINK_LANECNT)-1)和0xF)<4)| 0x01);
    // 1:0x11,2:0x31,4:0xF1
    //在此处添加所有BW_handler处理...
    write_csr (0x00,0x02 );//启用Bandgap,禁用PLL,清除a_lock_OVR (重置它)
    write_csr (0x01,0x01 );// cp_EN = PLL (参考)模式
    write_csr (0x0B,PLL_Ctrl_CR);//设置PLL控制
    write_csr(0x02, CPI_CR );//设置CP_current
    write_csr (0x30,rtxen );//启用RX通道
    write_csr (0x00,0x03 );//启用Bandgap,启用PLL,清除A_LOG_OVR
    write_csr (0x4C,0x01 );//启用固定均衡器(重置自适应均衡器逻辑)
    write_csr (0x4D,0x08 );//设置EQFTC和EQLEV (固定EQ)

    //等待PLL锁定...
    lock_cnt = 0;
    锁状态= 0;
    如果(use_lock_cmplt){
    ReadBuffer[0]=0;
    同时(ReadBuffer[0]== 0 && lock_cnt < lock_wait){
    Read_CSR (0x00);
    ReadBuffer[0]= ReadBuffer[0]和0x40;// 0x80;
    锁定_cnt++;
    }
    lock_status =(ReadBuffer[0]!=0);
    }其他{
    //只需等待一个固定的延迟
    u32 C1,C2,C3;
    C1 = XTmrCtr_GetValue (InstancePtr,timer_CNTR_0);//计时器的开始计数
    C2 =(TP1_FIXED_DELAY *(TIMER_CLK_FREQ/100万));//增量计数等于TP1_FIXED_DELAY Us
    当(C3 = XTmrCtr_GetValue (InstancePtr,timer_CNTR_0)时,
    ((((C1 - C3)+ timer_period)% timer_period)< C2);
    }

    //获取DP159 PLL锁定的时间
    tp1a_start_Time.tic = tics;
    tp1a_start_time.sub = XTmrCtr_GetValue (InstancePtr,timer_CNTR_0);

    U16 CPI,PLL_Ctrl;
    如果(LINK_Bw == LBW_HBR2){
    // lock_cnt_hbr2 = lock_cnt;
    CPI = CPI_PD_hbr2;
    PLL_Ctrl = PLL_Ctrl_PD_hbr2;
    }否则,如果(link_bw == lbw_HBR){
    // lock_cnt_HBR = lock_cnt;
    CPI = CPI_PD_HBR;
    PLL_Ctrl = PLL_Ctrl_PD_HBR;
    }其他{
    // lock_cnt_RBR = lock_cnt;
    CPI = CPI_PD_RBR;
    PLL_Ctrl = PLL_Ctrl_PD_RBR;
    }
    write_csr (0x10,rtxen);//启用TX通道
    write_csr (0x00,(0x23 |((exp_res & 0x1)<2)));//启用PLL和Bandgap,设置A_LOG_OVR,并设置扩展LPRES
    write_csr (0x02,cpi );// cp_current
    write_csr (0x0B,PLL_Ctrl );//设置PLL控制
    write_csr (0x01,0x02 );// cp_en是PD模式
    write_csr (0xFF, 0x00); //选择第0页
    如果(en_char_align){
    write_csr (0x16,tsten);//根据#通道设置DP_TST_EN,锁定FIFO错误
    write_csr (0x10,0x00);//禁用PV (允许char对齐和8b10解码操作)
    }其他{
    write_csr (0x16,0xF1);//在所有通道上设置DP_TST_EN以禁用字符对齐
    write_csr (0x10,0x11);// len = PRBS23,Sel = PRBS模式以关闭字符对齐!!!!!!!
    }
    write_csr (0xFF,0x01); //选择第1页
    }


    void tp2_prog_dp159 (XTmrCtr *InstancePtr,u8 link_lanecnt,u16 link_bw){
    tp23_start_Time.tic = tics;
    tp23_start_time.sub = XTmrCtr_GetValue (InstancePtr,timer_CNTR_0);
    如果 (LINK_Bw == LBW_HBR2) tp23_handler_cnt_hbr2++;
    否则,如果(LINK_Bw == LBW_HBR) tp23_handler_cnt_HBR++;
    否则 tp23_handler_cnt_RBR++;
    // config_dp159 (TSTATE_TP2);
    tstate = TSTATE_TP2;
    // tp23_start_training_lane_0_set = dprx_reg_read (Xilinx_DisplayPort_RX_DPCD_training_lane_0_set);
    // tp23_start_training_lane_1_set = dprx_reg_read (Xilinx_DisplayPort_RX_DPCD_training_lane_1_set);
    // tp23_start_training_lane_2_set = dprx_reg_read (Xilinx_DisplayPort_RX_DPCD_training_lane_2_set);
    // tp23_start_training_lane_3_set = dprx_reg_read (Xilinx_DisplayPort_RX_DPCD_training_lane_3_set);
    write_csr (0x4C,0x03); //启用自适应均衡器
    write_csr (0xFF,0x00); //选择第0页
    write_csr (0x15,0x18); //清除BERT计数器和TST_INTQ闩锁-- DP159中的自清除
    // write_csr (0xFF,0x01); //选择第1页
    // write_csr (0xFF,0x00); //选择第0页
    err_cnt = Read_CSR (0x18); //读取核心BERT计数器[7:0]
    err_cnt +=((read_csr(0x19)& 0xF)<<8);//读取核心BERT计数器[11:8]
    write_csr (0xFF,0x01); //选择第1页
    }

    void disconnect_prog_dp159 (void){
    disconnect_cnt++;

    // config_dp159 (TSTATE_DIS);
    // tstate = TSTATE_DIS;

    //如果(tstate == TSTATE_RUN){
    write_csr (0x00,0x02); //启用Bandgap,禁用PLL,清除A_LOG_OVR
    write_csr (0x34,0x01); //启用偏移校正(当RX下次启用时)!!!!
    write_csr (0x02,CPI_CR); //设置cp_current
    write_csr (0x01,0x01); // cp_en = PLL (参考)模式
    write_csr (0x0B,PLL_Ctrl_CR); //设置PLL控制
    write_csr (0x4D,(0x08);// EQFTC = 1,EQLEV = 2
    write_csr (0x4C,0x01); //启用固定均衡器(禁用RX时使用固定均衡器)
    write_csr (0x33,0xF0); //加载均衡器设置 // jms -确保始终设置EQ负载
    write_csr (0x10,0xF0);//禁用TX (所有通道)
    write_csr (0x30,0xE0);//仅启用RX通道0模拟
    // write_csr (0x33,0x00); //
    //}
    }

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xuyu:

    我方面有些困惑

    对于超高清@60Hz,24bpp,4:4:4

    HDMI要求5.94Gbps (三通道)

    DP需要4.46Gbps (四通道)

    我看到应用程序是DP159作为DP再定时器。

    在x模式下,配置通过I2C完成,没有GPIO选项。

    配置在第1页的寄存器中完成

    配置脚本选择固定均衡器。

    当您修改0x4D (EQFTC,EQLEV)中的值时,是否运行整个配置脚本?

    当您修改EQLEV时,是否在寄存器0x33中更新EQ?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    以上源代码表示当我修改0x4D (EQFTC,EQLEV)中的值时,我已运行整个配置和加载EQ设置。我已修改0x4D (EQFTC,EQLEV)中的值 至最大值(0x0F),但信号质量不是很好,我们从SN65DP159获得的要显示的图像正在闪烁。我如何修改源代码上方的内容以使图像稳定?是否有已完全调整的示例源代码?是否发送了示例 源代码和SLLA359应用程序是否需要我的说明?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xuyu:

    较高的EQ并不总是更好,也许应用程序需要较低的EQ,您是否有要分享的眼图?
    我将通过电子邮件向您发送一个脚本,用于设置每条通道的EQ。

    我需要TI FAE来请求文档SLLA359和Provinde业务案例。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises Garcia,您好!
    非常感谢您为我提供的EQ设置脚本,这对我非常有帮助。我已经修改了EQ的下限。我没有要分享的眼图,因为我的硬件平台设备不完美。 如果您有SLLA359文档,请向我发送电子邮件。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YuXie:

    文档SLLA358中的说明是您所需要的。

    请TI FAE就SLLA359事宜与我联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises Garcia,您好!
    当我使用SN65DP159接收PC输出4K/60Hz分辨率视频时,SN65DP159在时工作正常

    DP电缆连接到PC不到2米。但使用DP电缆超过2米时,PC无法连接

    输出4K/60Hz分辨率视频,我们已将EQ调整为最大值或设置自适应EQ。如何解决长音

    SN65DP159的线路传输?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xuyu:

    当您在PC和DP159之间使用长电缆时,显示屏仍列在PC?

    改变均衡器会让线缆比2 m 短一些?

    我需要用眼图进行调试,您是否有TUSB3410或AarvarkI2C主适配器可与EyeScan工具一起使用?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我在PC和DP159之间使用长电缆时, 显示器还在电脑上显示,但DP159的视频分辨率是800*600。EQ与2 m 线长的不同。使用长线时视频信号弱。我没有眼图,但我知道视频信号弱。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xuyu:

    我们需要更多的数据来继续调试,如果您没有眼图,能否将平台发送到我们的实验室进行测试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises Garcia,您好!
    也许我认为,当电缆比2 m 更长时,我的平台硬件会导致视频信号减弱。您是否有sn65dp159硬件示意图示例?如果您有示意图,我希望您给我发送电子邮件。谢谢。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xuyu Xie您好!

    您是在4K2K60上以复用器还是复用器模式使用SM65DP159?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xuyu:

    你可以做一些调整
    尝试增加VOD,这是为了减少Vsadj中的电阻,值低于~6k可能会导致合规性故障。
    添加取消强调,设置pin pre_sel=low,这将添加一些预强调以补偿带宽受限的信道。
    您可以增加转换速率,cance_ctl=high,此设置与pre_sel和Vsadj一起将提高偏移性能。

    我将通过电子邮件向您发送参考计划,您也可以分享计划和布局以供查看。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。我们在4K2K60上以复用器或复用器模式使用SM65DP159。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises Garcia,您好!
    我已将sn65dp159原理图记录到您的电子邮件中。我们尚未通过我们平台的硬件设置增加VOD配置。在我看来,我认为使用sn65dp159寄存器进行配置的方法与硬件配置相同,我的看法是否正确? 减少sn65dp159TMDS输入的交流耦合100nF (来自GPU)是否能有效提高信号质量?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xuyu Xie您好!

    我希望在6G速度下,再定时器模式比再驱动器模式支持更长的电缆长度。   Moises可以检查原理图,以确保DP159配置为以6G的转定时器模式。

    谢谢!

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xuyu:

    这是DP159作为DP再定时器应用程序,按照应用说明DP159作为DP再定时器,我发给您的文档是DP++到HDMI应用程序的参考原理图。

    我已经查看了原理图,这是我的顾虑:
    DP159输出和交流电压盖之间没有50欧姆到3.3V的上拉电阻。
    DP159输入来自DP连接器,此处不需要交流电压盖,交流电压盖应放在DP源侧。

    Vsadj电阻器非常低,我不确定如果没有输出上的上拉,会出现什么情况,4.75k为您的应用选择正确的值。

    OE是否满足通电定时? 我担心10公里拉力
    在SCL_CTL/SDA_CTL上,我们建议使用2k上拉,但如果这是您的系统所需的并且符合I2C适当的级别,则可以保留4.7K。
    在I2C_EN上,使用65k上拉以避免使设备退出I2C模式。
    在A0-A1上使用65k电阻器
    将SCL_SRC/SDA_SRC绑定到GND,如果可能,在SCL_SNK/SDA_SNK上添加2k上拉功能以避免传入噪音。
    为避免高频噪音问题,在Vcc和Vdd上添加4.7pF和10pF对。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises Garcia,您好!
    DP159输出和交流电压上限之间的50欧姆上拉电压为3.3V,已置于原理图和PCB上,但结果相同。是否有DisplayPort硬件驱动程序芯片来调整PC输出端口上的视频信号?我猜sn65dp159发挥了最大的作用。是否已测试过 正在传输4K视频信号的sn65dp159的距离?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xuyu:

    我们不提供支持的长度,因为它取决于多个因素,我们提供均衡器级别以匹配输入通道中的损耗。

    由于DDC信道的原因,我们在TMDS181应用中遇到了问题,因为我们建议在TMDS181/DP159中使用snoop模式,所以此信道没有缓冲,这可能会导致信号降级。

    FHD可使用的最大电缆长度是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises Garcia,您好!
    FHD可使用的最大电缆长度为3 m ,但UHD的最大电缆长度为2 m。您是否有通过修改硬件或增加电缆之间的驱动芯片来提高信号质量的措施?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xuyu:

    我们没有此测量值,您可以在数据表中看到我们支持的参数:
    对于输入端,您应考虑EQ,VID,Vic,抖动和歪斜的容差
    对于输出端,您可以考虑Vsadj,抖动和歪斜范围。

    您能否分享您的布局?
    如果布局没有重大问题,处理此问题的最佳方法是发送一个平台以继续在我们的实验室中进行调试。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xuyu:

    您是否尝试过不同品牌/质量的电缆?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises Garcia,您好!
    我在使用时发现了有关sn65dp159的特殊现象。当PC安装了Win7系统时,GPU正在通过电缆连接sn65dp159, sn65dp159可以输出正常的4K/60Hz视频信号。但当PC安装了Windows XP系统时,sn65dp159可以输出4K/60Hz视频信号,但4K/60Hz视频信号闪烁,似乎视频信号减弱。硬件平台,PC和GPU在Win7系统中是相同的 和Windows XP系统。为什么在不同的计算机操作系统中会发生这种情况?如何解决此问题?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xuyu:

    在没有DP159的Windows XP中是否会发生此行为?

    两个平台的驱动程序是否相同? 驱动程序可能以不同的方式为不同的Windows版本配置DP159。

    我们需要范围捕获才能执行正确的调试。

    请咨询GPU供应商,了解Windows 7和XP之间的驱动程序差异。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises Garcia,您好!
    在没有DP159的Windows XP中不会发生这种情况。由于我们使用相同的电缆连接显示器,因此视频信号输出正常。我们PC的GPU是AMD E8860,但Windows XP的GPU驱动程序与Win7 GPU驱动程序不同。是否需要调整sn65dp159寄存器的值 要解决此问题或修改sn65dp159硬件?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xuyu:

    如果它在Windows 7中工作正常,DP159主板应该正常,我怀疑XP驱动程序配置GPU的方式DP159需要不同的均衡器级别。

    您是否尝试过不同的DP源,电缆类型?

    没有示波器捕获很难调试, 您是否发送了一个电路板来执行正确的调试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises Garcia,您好!
    当DP159在Windows XP中输出闪烁视频信号时,我们发现dp159的AUX_SRCN和AUX_SRCP引脚输出270MHz时钟时,使用示波器测量波形时不稳定。我们猜测,如果AUX_SRC时钟稳定,此问题将得到解决。我们可以做什么 调整使时钟稳定?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises Garcia,您好!
    您的实验室在哪里?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xuyu:

    我要升级此问题,让我们通过电子邮件处理。

    此致