主题中讨论的其他部件:Alp.
您好,TI团队:
模块检测到HDMI接口的RX_5V,但HDMI频率稳定性存在一些问题(我尝试了示例模型的两个评估模块): 
请您帮助解决此问题吗?
提前感谢!
此致
Nawras
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI团队:
模块检测到HDMI接口的RX_5V,但HDMI频率稳定性存在一些问题(我尝试了示例模型的两个评估模块): 
请您帮助解决此问题吗?
提前感谢!
此致
Nawras
您好,Nawras,
HDMI输入端似乎没有时钟-您是否进行了测量以确认? 这是有意义的,因为HPD状态显示为False。 这意味着949尚未向HDMI信号源表明它已准备好接受视频。
要测试是否是这种情况,请尝试单击ALP HDMI选项卡右侧的Assert Hot-Plug (断言热插拔)按钮。 这应该会导致HDMI源开始输出视频。
如果这是问题,我们可以了解949为什么认为它还没有准备好播放视频。 此时,请重置(以清除强制热插拔),并在时钟不存在的情况下进行寄存器转储。 您可以从"注册"选项卡轻松完成此操作-单击右侧的"显示"按钮,然后将内容复制粘贴到.txt文件(或您的E2E帖子)中。
谢谢!
Jason