This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949-Q1EVM:未精确检测到HDMI信号

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585280/ds90uh949-q1evm-hdmi-signal-is-not-detected-currectly

部件号:DS90UH949-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:Alp.

您好,TI团队:

模块检测到HDMI接口的RX_5V,但HDMI频率稳定性存在一些问题(我尝试了示例模型的两个评估模块):

请您帮助解决此问题吗?

提前感谢!

此致

Nawras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nawras,

    HDMI输入端似乎没有时钟-您是否进行了测量以确认? 这是有意义的,因为HPD状态显示为False。 这意味着949尚未向HDMI信号源表明它已准备好接受视频。  

    要测试是否是这种情况,请尝试单击ALP HDMI选项卡右侧的Assert Hot-Plug (断言热插拔)按钮。 这应该会导致HDMI源开始输出视频。

    如果这是问题,我们可以了解949为什么认为它还没有准备好播放视频。 此时,请重置(以清除强制热插拔),并在时钟不存在的情况下进行寄存器转储。 您可以从"注册"选项卡轻松完成此操作-单击右侧的"显示"按钮,然后将内容复制粘贴到.txt文件(或您的E2E帖子)中。

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:

    单击Assert Hot-Plug (断言热插拔)按钮后,HDMI HPD将变为true (真)... 但是,'HDCP State'(HDCP状态)仍处于'unauthenticated (未验证)'状态,'HDMI Freq.(HDMI频率)'为'not stable (不稳定)',如图所示:

      

    我需要尽快解决这个问题...我们确实远远落后于 计划。

    感谢您的支持

    此致

    Nawras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用什么作为HDMI源? 您是否测量了949输入端的信号(特别是时钟)? 您希望以什么频率工作?

    另外,如果您可以获得序列化程序和反序列化程序的寄存器转储(如我在上一篇文章中所述),也会很有帮助。

    谢谢!
    Jason