This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:TCAN1042-Q1 ISO1.1898万规格

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584774/tcan1042-q1-tcan1042-q1-iso11898-specification

部件号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他部件:TCAN1051TCAN1051-Q1

您好,

我希望您确认TCAN1142-Q1上符合哪种规格。

根据数据表,TCAN1142-Q1似乎仅符合ISO1.1898万-2标准。

但是,另一方面,ESP文档有以下信息。

•TCAN1042和TCAN1051是高速CAN收发器,能够以高达5 Mbps的速率支持传统CAN和CAN FD。 它们符合ISO 1.1898万-2:2016和ISO 1.1898万-5:2007物理层标准的所有要求。
那么,请您确认哪些信息是正确的?
此致,
町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    TCAN1042符合ISO 1.1898万-2:2016和ISO 1.1898万-5:2007。 我们现在正在进行数据表更新,以包括该信息并使其更加清晰。 未包含在当前数据表中的唯一原因是ISO 1.1898万-2 201622016更新扩展了其范围,以实施之前在ISO 1.1898万-5中引入的额外要求。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max-San,

    感谢您的回复。

    我了解TCAN1042符合ISO1.1898万-2和1.1898万-5。

    顺便提一下, TCAN1042和TCAN1051的最大区别是TCAN1051不符合ISo1.1898万-5,对吗?

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    很抱歉耽误了很长时间-我不在办公室。 TCAN1051符合ISO 1.1898万-5标准,只是不能实现CAN唤醒功能。 这是1.1898万-5标准的可选部分。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max-San,
    感谢您的回复。

    >TCAN1051符合ISO 1.1898万-5,

     由于数据表中没有关于"ISO 1.1898万-5"的描述,因此我意识到这不符合1.1898万-5。

    为了整合ISO1.1898万-5的类似功能,TCAN1051-Q1采用了“静音模式”,而不是“待机模式”....

    由于TCAN1042和TCAN1051均符合ISO1.1898万-5标准,请告诉我为什么插针名称和功能名称与TCAN1042 (“STB”插针和“待机模式”)和TCAN1051 (“S”插针和“静音模式”)不同?

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    很抱歉混淆了。 TCAN1042的待机模式符合ISO 1.1898万-5中指定的低功率模式的要求。 TCAN1051的静音模式不符合这些要求,但该设备符合ISO 1.1898万-5中的规范,该规范涵盖了在正常模式下运行的收发器。

    两种器件的数据表将在下一个数据表修订版中提及ISO 1.1898万-5:2007和ISO 1.1898万-2:2016。

    最大