请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCAN1042-Q1 主题中讨论的其他部件:TCAN1051, TCAN1051-Q1
您好,
我希望您确认TCAN1142-Q1上符合哪种规格。
根据数据表,TCAN1142-Q1似乎仅符合ISO1.1898万-2标准。
但是,另一方面,ESP文档有以下信息。
•TCAN1042和TCAN1051是高速CAN收发器,能够以高达5 Mbps的速率支持传统CAN和CAN FD。 它们符合ISO 1.1898万-2:2016和ISO 1.1898万-5:2007物理层标准的所有要求。
那么,请您确认哪些信息是正确的?
此致,
町田