This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:帮助切换TUSB3410的GPIO

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580814/tusb3410-help-gpio-toggling-of-tusb3410

部件号:TUSB3410

你(们)好

   我正在尝试切换TUSB3410的GPIO引脚。 我有TUSB3410PDK EVM套件。 我下载 了一个我编写的简单代码,如下所示。 下载此代码后,设备管理器中无法识别设备。 因此,我的问题是:

1)我是否必须加载一个有助于USB枚举的新代码,从而连接到PC?

2) 如果我不想重新枚举,但只需切换 GPIO,是否可以在没有新枚举的情况下执行此操作?

Void主(void)

内部索引;
//bWDCSR = 0x2a;//这将禁用看门狗(已测试!) *

//bWDCSR |= WDCSR_WDT;

同时(1)

(*(char __xdata *)(0xFF9E))&=0xF7;

用于(index=0;index<1000万L;index++)

}

(*(char __xdata *)(0xFF9E))|=0x08;
bWDCSR |= WDCSR_WDT;

}

此致

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bala:

    我对这一答复的拖延表示歉意。

    您可以看到TUSB3410是一款具有USB接口的通用8052微控制器。 如果要将TUSB3410枚举为USB设备,则需要添加代码以正确响应USB主机在设备枚举期间发出的所有USB请求(获取USB描述符等)

    但是,如果您只想切换GPIO,而不关心USB接口,则也可以执行此操作。 该设备类似于常规8052微控制器,但不要期望它在设备管理器中枚举,因为您的代码中没有配置USB接口。

    希望这能有所帮助,
    豪尔赫